27位年轻人的职业未来前景 | LAPP集团增加了学徒人数

斯图加特 2020 9.9
LAPP现在为更多的年轻人提供了专业的未来视角。尽管经历了经济困难时期,缆普还是增加了学徒人数。9月初,有27位年轻男女开始了职业生涯,比前一年增加了6位。
“目前,我们必须向前看,对年轻一代承担社会责任。我们必须尽一切努力,确保年轻人现在不再成为失去的一代。此外,对于我们这家中型家族企业,培训是确保下一代员工的重要手段。” Lapp集团UI首席执行官Matthias Lapp强调道。
在斯图加特工厂,将于9/2020开始提供11项培训课程:针对应用开发的IT专家(m / f / g),针对仓库物流的专家(m / f),工业文员( m / f / g),批发和外贸管理的管理助理(m / f / g),重点是批发,机械和工厂操作员(m / f / g),重点是金属和塑料技术以及机电一体化技术员(m / f /)。此外,LAPP还提供双门课程学习,例如以物流和供应链管理为重点的工商管理服务管理,工商管理行业,以电子工程为主的工业工程和以应用管理为主的商业信息技术。在27名新学员中,还有3名逃亡者正在学习LAPP仓库物流的机器和工厂操作员(m / f / g)和专家(m / f / g)的专业。
“但是,由于新冠疫情,我们尚不知道在这一培训年度中我们是否能够提供与前几年相同的多样性。但是我们将竭尽所能确保即使在困难时期也不会影响培训质量。毕竟,我们希望让年轻人对其未来的职业感到兴奋。” LAPP培训负责人Anne Voigt说。
这就是LAPP越来越关注数字和移动办公的原因。结合混合学习的概念(由于当前的情况,在职业学校和大学中越来越多地使用混合学习),可以使受训者更加灵活地进行知识的转移和获取。
学员的承诺不仅体现在与培训或学习相关的内容上,而且还体现在他们积极参与内部和跨部门项目,参加LAPP活动和贸易展览会-例如HORIZON,TRAUMBERUF IT&教育展览会和在每年的LAPP周年庆典或Tüftler-und ForscherinnentagBaden-Württemberg等活动中以及在“社交周-开放!”项目中,使用TECHNIK,vocatium或DHBW学生信息。与培训机构Mehrwert合作进行。Anne Voigt说:“我们仍希望我们能够在2020/21的新培训年度中提供广泛的课程-考虑到持续的COVID-19情况以及对相关限制和规则的遵守情况”。
自培训开始LAPP已收到1,100份9/2020的申请。LAPP目前正在培训70名年轻人。近年来,超过90%的受训人员已经被雇佣。