来自缆普的SKINTOP®: 首批无铅黄铜电缆密封套

缆普是世界上第一家提供无铅黄铜电缆密封套的制造商。

缆普是世界上第一家提供无铅黄铜电缆密封套的制造商。

无铅:在加油站,我们早就知道汽油内不再允许含铅。金属材料(例如黄铜)也必须免除铅作为添加剂以便于加工,但有一个例外:铜合金(包括用于生产电缆接头的黄铜)中可以含有铅,但铅含量不得超过百分之四。从目前的情况看,这一例外将于2021年7月21日结束,目前还不清楚是这款条例是否会延长还是只是在过渡期。如果这个例外情况按计划结束,根据欧洲指令RoHS(有害物质限制)的规定,到时黄铜将不再允许含有任何铅。在REACH化学法规中,铅也在“高度关注物质”的候选名单上,很快将会被禁止。而缆普却不想再等待:自2020年7月起,集成电缆和连接解决方​​案的全球市场领导者还将成为世界上第一家提供无铅黄铜版本的电缆密封套的制造商。

 

大多数产品组合也都是无铅的

缆普产品管理和开发主管Guido Ege强调:“可持续性对我们很重要。“这就是为什么我们现在已经采取行动,而不是等到法律强制我们这样做。”马上最受欢迎的缆普电缆密封套将以最新的无铅版本提供。首批产品中包括广受欢迎的SKINTOP®MS-M和MS-SC-M,以及埋头螺母SKINDICT®SM-M。SKINTOP®MS-M是机器和工厂建设、测量、控制和调节技术等广泛应用的首选产品,在机械和化学稳定性方面有着严格的要求。它提供最佳的应力释放,大夹紧范围,众多认证和高防护等级。SKINTOP®MS-SC-M EMC电缆密封套具有高导电性、柔性EMC触点弹簧,并且具有低电阻屏蔽触点,可用于编织屏蔽层的EMC兼容接地。所有的这些产品从M12至M63的尺寸都立即会有现货供应。更多的产品组合正逐渐得到无铅版本的补充。而之前的版本短期内仍有现货供应。

 

广泛的测试

最近几个月,缆普已经研究了各种无铅合金。 这包括生产中的测试,以确保过程的可靠性和工具的适用性。缆普实验室和外部测试机构均已确认新产品的性能与当前版本相符。这适用于机械性能,耐腐蚀性和EMC性能。缆普产品经理Lisa Schlingmann表示,无铅版本还符合IP 68防护等级。“无铅电缆密封套已经使缆普成功应对了识别替代材料的挑战。” 尽管新材料的加工更加复杂,但缆普还是决定将其纳入标准范围内。

Guido Ege表示:“凭借无铅SKINTOP®和SKINDICHT®电缆密封套,缆普正在发挥先锋的作用。”任何目前正在计划使用寿命较长的机器的人都不能排除可能会禁止使用铅的情况。“但缆普已经让缆普的客户确信,他们将为未来的各项挑战做好准备。”