为奶酪制造机械提供能量

Cheese Factory

缆普电缆为奶酪制造机械提供能量

奶酪制造商将缆普产品用于加工桶

 

当谈到奶酪制造时,选择正确的加工设备与选择合适的乳制品同样重要。随着对食品和饮料要求的日趋严苛,食品加工设备变得更加复杂,更加强调洗涤,灵活性和寿命。越来越多的制造商依赖于食品加工应用的电缆轨道。这种应用的一个实例是用于大容量奶酪制作的加工桶。加工桶需要满足适用于所有品种奶酪的灵活性。其封闭设计完全由不锈钢构成,以消除凝乳的污染,实现更卫生的操作。加工桶通常用于大体积搅拌凝乳生产工厂,通过提高产量,减少维护和自动原位清洗(CIP),从而节省劳动力。这些加工桶使用具有附接搅拌棒的往复运动托架,来回搅动,将凝乳与乳清分离。一旦乳清去除,剩余的产物盐析成为干酪。来自缆普集团的电缆轨道位于加工桶顶部的旋转托架,为大量生产奶酪提供帮助。

 

高柔性电缆

 

随着加工系统变得日趋复杂并且需要更多的布线,在一些意想不到的应用中电缆轨道已经开始获益。 这个加工桶首次使用了电缆轨道。此电缆轨道长21英尺,装有两根ÖLFLEX® FD VFD电缆和一根ROBUST FD电缆。ÖLFLEX® FD VFD电缆是屏蔽型电缆,可为马达持续供电,其最小弯曲半径为电缆直径的7.5倍。 它的设计能够承受工业应用中与变频器相关的非线性功率失真。它具有精细绞合裸铜导体和Lapp Surge Guard绝缘系统,以防止电缆到达电压峰值时严重损坏芯线。

 

最小弯曲半径为电缆直径的10倍,ÖLFLEX®ROBUST FD控制电缆非常适合食品饮料行业的应用,特别是牛奶和肉类产品的生产和加工设备中。 ROBUST FD电缆具有超细的镀锡铜绞线和芯线绝缘。对于这个加工桶,制造商需要一个不锈钢轨道系统,可以抵抗冲洗中使用的苛刻化学品。为了能够始终经受住暴露在这种类型的化学应力中,该轨道中的每根电缆都有特殊配制化合物制成的耐化学性护套,在冲洗期间提供可靠的耐化学性。

 

冲洗防护

 

加工桶中选择缆普电缆的另一个原因是,经过时间考验,它们能够承受常见的化学品冲洗,如Chloro Clean,San-I-King,Bright Solve和Hydri-San。 工厂将化学成分的材料安全数据表(MSDS)提交给缆普,以便缆普选择使用具有特殊配方的混合物用于电缆护套以承受化学接触。 缆普认为,将ÖLFLEX®FD VFD和ROBUST FD电缆用于电缆轨道,是化学品最大耐受性的最佳选择。

 

延长寿命

 

使电缆轨道的寿命最大化是缆普和客户的共同追求目标。首先,电缆弯曲半径必须与轨道弯曲半径匹配,以确保它们配合均衡,电缆不会过紧或过松。这种设计需要考虑如何使电缆通道中的摩擦量达到最小化。 电缆需要位于弯曲半径的中点,当轨道来回移动时没有摩擦,而且必须被正确夹紧以保持稳定。 如果电缆在轨道的另一端更自由地移动,未被正确夹紧的电缆可能会产生扭曲和缠绕。

在被装入电缆轨道之前,电缆需要被充分舒展以释放应力。而舒展电缆最好的方法就是将其悬挂起来。当舒展完成后,应将电缆放置在轨道上正确位置以减少摩擦。利用分割片可以防止电缆在轨道上任意来回移动。

 

正确安装轨道的关键是要遵循几个简单的步骤,以保持轨道的寿命。 确保碎屑,例如灰尘,摩擦产生的物质和硬化油等物质不会积聚在轨道中,以减少摩擦,从而延长电缆轨道的使用寿命。 保持路径清洁且确保电缆不会遇到任何额外的摩擦是至关重要的。

 

维护电缆轨道的关键是确保夹具紧固。 当夹紧了一段时间后,夹具可能由于机器的振动而松动。 如果电缆被正确固定,则更容易避免摩擦与电缆间扭绞的发生。

 

节省时间

 

在早期过程中,缆普提供了一个初步的3D CAD的电缆轨道模型,用以表明电缆轨道将如何与机器设计的其余部分集成。因为缆普的电缆轨道交货时是一个整体,不需要内部组装,因此可以节省时间。

 

多年来,缆普的工程师设计、制造并且交付了成千上万的电缆轨道。 这些电缆轨道由缆普自身的动力和信号产品组成,并集成了其他供应商的产品,如空气和液压软管。缆普电缆轨道系统已经装配到各种伺服和VFD应用中,包括高柔性往复运动需求。 缆普产品每天都在各种包装,汽车,加工和工业自动化设备上周而复始地运行着。