缆普集团助力德国大陆集团汽车制造

- 应用
制造轮胎有不同的生产步骤。这一切都从密炼机开始。这是将重要原材料被进一步加工成所谓薄板的地方。原材料被混合、轧制、冷却、再次混合和轧制;根据轮胎和零部件类别的不同,生产工艺也同时变化直到所需的材料性能完全达到。毕竟,这种高科技轮胎包含12种或更多不同的橡胶化合物。每种轮胎都采用特定配方,密炼机加工作为多级混合流程中的一个生产步骤,每天可生产60至90吨薄板。
- 缆普解决方案
ÖLFLEX® CLASSIC 110动力连接电缆用于给电机和原材料称的供电。电缆占地空间特别紧凑。在4KV测试电压下,保证了高水平的安全性数据的传输。UNITRONIC®BUS PB FD P A电缆用于将数据传输到传感器和驱动器。这些电缆特别适合需要相当大灵活性且满足无卤、阻燃和耐油条件下的应用。ÖLFLEX® FD CLASSIC 810 P 电缆可以保证将原料安全输送至进料输送机内。由于在这一步工序中需要混合机油,因此需要使用高耐油性的ÖLFLEX® 191连接控制电缆。
同时,由于生产薄板的筒式挤出机和轧制薄板的压延机需要极高的性能,因此这就是为什么我们需要使用横截面为95毫米、多功能连接和控制电缆ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY以及带有镀锡铜屏蔽编织层的拖链电缆ÖLFLEX® FD 90 CY的原因。UNITRONIC® BUS PB FD P A 电缆则用于传感器和驱动器。
- 需求和优势
汽车轮胎必须达到安全标准。它们需要能够缓冲和吸收,保证方向的稳定性,需要具备能够保证平稳的运行特性和较长的使用寿命的同时也能够在纵向和横向传输功率。制造这种高科技产品是大陆集团关注的核心竞争力。对于许多生产区域,大陆集团一直信赖位于斯图加特的LAPP集团所提供的可靠电缆和连接技术。比如在去年12月大陆集团新推出的“密炼机8”。 LAPP产品的一流品质和卓越的单一来源服务满足了大陆集团生产的所有要求。LAPP的一个重要特点就是当密炼机存在大量灰尘时,LAPP可以给线缆标记。
- 产品使用
ÖLFLEX® CLASSIC 110 连接和控制电缆
UNITRONIC® BUS PB FD P A 电缆
ÖLFLEX® FD CLASSIC 810 P 电缆
ÖLFLEX® 191 连接和控制电缆
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 和拖链电缆 ÖLFLEX® FD 90 CY
- 客户
2010年,大陆集团的营业额高达260亿欧元。作为轮胎、制动系统、驱动和底盘系统、仪表、信息娱乐解决方案、汽车电子和技术弹性体产品的供应商,大陆集团正在为提高驾驶安全和保护全球气候做出贡献。此外,大陆集团是互联汽车制造的合作伙伴。该公司目前在45个国家拥有约155,000名员工(截至2011年5月)。超过30%的欧洲新车都是从欧洲大陆轮胎工厂开走的。