缆普电缆助力电动汽车

如何让驾驶乐趣与充电体验相匹配?宝马i3纯电动车为您带来正确的打开方式!这款零排放的高级城市电动车,配备了专为电动汽车定制开发的缆普电缆(LAPP)充电系统。缆普电缆(LAPP)是一家致力于为电动汽车提供全方位连接解决方案的电缆供应商。
- 项目任务
驾驶的愉悦感,不足以确保电动汽车在未来一定能取得成功。简便的操作和日常使用中的人性化体验,才是成功的关键因素,这一点在充电过程中显得尤为重要,就像一辆普通汽车需要填充油箱一样。总部位于慕尼黑的汽车制造商宝马(BMW)携手缆普旗下系统解决方案供应商 LAPP Systems,设计生产的充电基础设施,在优先确保可靠性和安全性的同时,也兼顾了充电体验的人性化。

- 解决方案
宝马i3配备了一个灵活便捷的充电系统,可以通过标准的家用插座充电,也可以在一些公共快速充电站进行充电。此外,使用宝马i充电壁箱也非常便捷,可以安装在房屋或车库的墙上。
LAPP Systems不仅为宝马i3纯电动车提供了快速充电电缆,而且为宝马i充电壁箱开发了电缆和连接部件,包括根据汽车的设计理念量身定制不同的技术、设计、外观和可持续性特征,以达到最佳效果。LAPP HELIX是一款特别为电动汽车开发的螺旋式充电电缆,其重量和空间都已降到了最低。
LAPP HELIX 快速充电电缆与连接器及耦合元件,共同组成了一套完整的充电系统,提供给宝马。LAPP Systems 确保所有零部件都完全符合宝马i3的设计本质。一旦充电完成,由于其形状记忆效应,电缆会根据对形状存储的记忆将自己轻松卷起,因此能总是被收纳得非常整齐。

- 产品优势
这款充电电缆无卤、阻燃、耐油,适用于-40°C至90°C的温度范围。它可以作为三相20 A电缆或32 A单相电缆使用。充电模式3电缆配有符合VDE标准的LAPP HELIX电缆以及Type 2车端插座和耦合元件。其中的连接器品质极好、坚固耐用,因为它是注塑成型的,而不是用螺丝把两半连接在一起。
- 成功经验
生产螺旋电缆所需的材料仅为盘绕电缆的一半。更重要的是,这根电缆的重量要轻40%左右。材料需求的减少意味着宝马公司节省了25%的成本。得益于更简便的操作和高达60%的空间节省,这意味着客户可以享有更多的存储空间。同时,由于能源消耗的降低以及因此扩大的更多优势,客户将从中受益匪浅。
- 客户简介
宝马集团(BMW Group)是国际知名的企业,也是德国最大的商业企业之一,旗下拥有宝马、MINI和劳斯莱斯三大品牌汽车,员工约116,000人。2014年,这家总部位于慕尼黑的优质汽车制造商产量达到212万辆,是世界上最大的15家汽车制造商之一。