新能源汽车
在全新的环境中,友好移动概念是一个大趋势,特别是在电动汽车行业。几年内,我们预计混合动力和全电动汽车将在全球形成一个大众市场,这将对车辆布线解决方案提出新的要求。
可移动性应用中布线解决方案的要求
充电过程对电动汽车的成功起着重要的作用。为了使电动汽车更具吸引力,重要的是电动汽车可以顺利、快速、简单地充电。这里需要创新的解决方案,特别是内置连接器和电缆。

缆普集团是如何满足这些要求的?
缆普集团很早就开始开发带有电缆和连接器的完整充电系统,符合相关的安全标准,并已经完全准备好批量生产了。 缆普集团在电动汽车行业的先锋作用是它与宝马的合作。在这其中,Lapp systems 为插电式混合动力车和 HELIX 创新型快速充电电缆开发了一种新的充电系统。
通过这些,缆普设法满足了客户的期望。Lapp systems 公司还开发了一种用于车载共享项目的连接器,其特点是内置的RFID芯片,这种芯片可在充电点通过无线电存储客户数据和登录信息。 缆普甚至为混合动力和电动汽车内饰的创新要求提供了合适的解决方案。来自缆普的专利高压电缆用于为电动机提供能量。许多汽车制造商和供应商也已经将缆普电缆和连接器用于锂离子电池的内部连接。
明星产品
- 专利 helix 型 (记忆螺旋型) .
- 采用全新设计,内置连接器的模式3充电电缆
- 集成射频识别芯片和连接器的专利模式3电缆 (heavy-duty 型)
- 开口壁盒电缆
- 螺旋充电电缆
成功案例