缆普电缆助力于绝缘玻璃厂生产 Bystronic

Bystronic 01

ÖLFLEX®和UNITRONIC®调节控制绝缘玻璃生产厂


Bystronic玻璃是制造绝缘玻璃,夹层玻璃,车辆玻璃和光伏模块生产机器的生产商之一。


缆普电缆是Bystronic玻璃的长期主要供应商。因此生产绝缘玻璃的高效工厂中使用的也都是缆普的品牌产品。新工厂生产大型玻璃板 — 可以达到4米长,2.7米宽,80毫米厚。新工厂能每分钟生产两块此类玻璃。


缆普电缆解决方案

阻燃ÖLFLEX® CLASSIC 810拖链电缆(最高可达五百万次弯曲循环),高柔性的UNITRONIC® FD CY数据电缆支持玻璃板在高性能洗碗机中的安全传输。ÖLFLEX® CLASSIC 110连接控制电缆控制刷子的驱动。然后100%清洁干净的大型玻璃板被运往气垫上的一个监测站,进行相应的空间构架。


由ÖLFLEX®控制的夹条将两块玻璃板嵌入框架中。两块玻璃板之间的空间则由惰性气体填充 — 最大限度的保温并隔音 — 玻璃的边缘则由聚硫化物与硅胶的合成物密封。在所有的生产过程中发动机都是关键驱动力,在这一环节中使用了配有缆普连接控制电缆的控制柜。
目标客户针对北美市场的Bystronic绝缘玻璃工厂内部安装的是通过UL-CSA-HAR多重认证的ÖLFLEX® 191连接控制电缆。顺便一提的是:Bystronic绝缘装配玻璃不仅仅用于为家居创造舒适的生活空间,也同样用于一些扣人心弦的时刻,例如位于阿布扎比的F1看台。

客户介绍
Bystronic玻璃专业致力于开发玻璃加工过程中面向应用的系统及服务。企业目标
是开发系统解决方案,为玻璃用户提供更大的安全和舒适。公司的服务范围从基本零部件到自动化的客户订制完整解决方案。
截至2008年,公司拥有800名员工。自1994起,它被Conzzeta AG收购。

网站: www.bystronic-glass.com
邮件: sales(at)bystronic-glass.com

 

特殊条件和优势
在46米长的绝缘玻璃生产系统中需要的不仅仅是高性能,同样也需要速度。
因此,ÖLFLEX® CLASSIC 810拖链电缆及高柔性UNITRONIC® FD CY数据线是完美的选择。
ÖLFLEX® CLASSIC 110电缆用于控制驱动。缆普能提供客户全部所需产品,并提供专业意见 —
为客户省时又省钱。


使用的产品
ÖLFLEX® CLASSIC 810 拖链电缆和高柔性UNITRONIC® FD CY数据线用于系统本身。ÖLFLEX® CLASSIC 110连接控制线用于控制刷子驱动。