谁动了奶酪? 一起来适应隔离经济吧!

人与人之间的互动是我们最基本的社交活动之一,从早晨喝咖啡时的即兴对话、学校的趣味游戏到工作场所的日常活动,世界各地都有接触和交往的例子。在新冠病毒出现之前,这一点在过去的几十年,甚至几个世纪都没有改变。

纵观历史,人类曾饱受自然灾害、战争和流行病的蹂躏。但在每一次挑战之后,我们都比以前更加强大。今天,无论任何地理位置和规模大小,新冠病毒的大规模、肆虐的爆发就像众所周知的重置按钮一样,都对我们所有人造成沉重打击,从大小企业到区域和跨国公司,所有企业都被迫面临全新的现实。

目前,世界各地的城市都面临着封锁,尽管有着不同的阶段和限制,许多企业主都在努力维持经营。为了对抗病毒的传播,新的社会行为也出现了,比如在公共场合戴口罩、用拳头示意问好代替直接握手、保持社交距离等。同样,公司也在争先恐后地实施远程访问措施,这样他们的员工就可以从办公室或生产场所以外的任何地方进入内部系统。在设备通过物联网(IoT)连接的环境中,这种转变有望演变为公司的长期商业模式。

这些变化的浪潮共同推动了全球进入所谓的隔离经济

什么是隔离经济?

作为一个感性的生物,我们都需要联系。在社交方面需要联系是人类最基本的需求之一,因为这就是我们社交、做生意、工作和娱乐的方式。《福布斯》杂志(Forbes magazine)1首创的“隔离经济”被定义为一种大趋势,即人们在完成日常活动的同时,出行减少,甚至根本不出行。相反,他们将能够在家里或远程有效地执行任务,过去上班、开车去超市和商场或在你最喜欢的餐馆就餐是一种常态。现在人们在家工作,把食品杂货、其他必需品、饭菜送到家里。同样,部门会议和客户会议被视频会议取代。

引用《福布斯》的话来说:“在与世隔绝的经济中,你不会去追求什么。它们会来找你。这个概念已经酝酿多年了。新冠病毒并没有创造出这种生活方式;它只是让我们意识到,即使我们越来越与世隔绝,我们也可以继续茁壮成长。”

image

由于新冠病毒仍然是一个不可预估的威胁,史无前例的破坏在我们的日常生活中产生了影响,而这种破坏在一年前还几乎看不到。尽管如此,经济将必须继续发展,但会进入一种不同的或全新的常态。这种孤立经济中的新常态是什么?随着消费者态度、行为和思维方式的变化,站在整个环境的顶端,能够想象出现场设备的维修方式,以及工厂和永久设施在没有人为干预的情况下如何继续运转,这是前所未有的重要。

3Ks理念适应隔离经济

在我们深入了解如何更好地处理这种现象之前,我们需要回顾一下目前已知(或不知道)的情况:

无快速反弹:截至目前为止没有万无一失的治疗方式和疫苗。

旅行限制:各国经常会在最后关头修改旅行规定。你很可能明天就无法简单地乘坐飞机来排除故障或重新设置机器参数。也将不像过去那样,只需从新加坡或新德里乘一天飞机从班加罗尔飞往泰国或雅加达解决问题后回家。这些都是美好的过去,我们可以把它们当作故事告诉年轻一代。但现在,那些日子已经远远过去了,任何人都必须能够在世界上任何时间、任何地点远程访问或监控设备。

流程和基础设施的重新设计:要有效地做到这一点,您需要考虑流程,以及您的公司与客户利益相关者合作的方式。您需要有一个简单且可扩展的解决方案,并配备适当的基础架构,同时确保一切都经济高效,更重要的是,它必须安全。

防患于未然的重要性:新一波的流感大流行现在随时可能发生。比尔·盖茨在过去的五年里一直在警告我们类似的事情。现在我们已经知道了它的真正含义,我们需要确保的是我们必须能够有应对任何可能打击的充分准备。这可能是另一个不同规模的大流行,可能是H1-N23或COVID-25,但没有人知道。因此,未来的证明是关键。

这就是3Ks理念,或者说“基本”规则,它将帮助我们应对隔离经济并在隔离经济中繁荣发展:

保护员工安全。
健康仍然是最优先考虑的问题;所有员工即使不在办公室或传统的工作环境中,也必须能够开展工作。此外,远程工作是目前的工作模式。下一次封锁并不意味着行动必须完全停止。您的最终客户会做好准备2,他们可能会在下一次封锁期间继续运营,这意味着我们都需要这样做。
尽量减少旅行。
显然,在流感大流行期间出差肯定不符合第一条经验法则,即保护员工的安全,应尽可能减少。
保持生产运行
在新的标准下,企业将不得不习惯于只为最基本的职责而出差,并让客户和管理层都学会通过远程访问接受技术支持。
TOSIBOX®-使用3Ss理念发展的强劲解决方案

事实上,有一个有效包括3Ss的解决方案,可以实现3Ks的隔离经济。因为Tosibox可以提供无处不在的数据监控和安全的原因,因此我们很高兴与Tosibox合作提供安全的数据访问。

简单:
一套物理锁和钥匙是几个世纪以来用来保护秘密和安全访问的。在建立远程访问时,几乎不需要让许多人参与(特别对于大型组织来说,这是一个好消息,在这些组织中,通常需要IT和制造团队来实现这一点)。有了Tosibox,您可以在几分钟内建立安全的连接,这要归功于我们的解决方案,该解决方案实施迅速,价格也平易近人。
安全:
不幸的是,新冠病毒并不能阻止网络犯罪。事实上,这甚至可能有助于他们的非法活动。因此,任何配备低于最严格安全标准的解决方案都应该敲响警钟。无论解决方案是什么,边缘到边缘的安全是最重要的!
可扩展性:
设备必须从离散的访问点工作,无论是在机器内还是在工厂网络的线路内。Tosibox正是按照这一精确的范例来建模的。一个简单、安全和可扩展的解决方案可提供每个人在孤立经济中运行和繁荣所需的内容。
请参阅下方缆普所提供的TOSIBOX®产品系列。
product
TOSIBOX® Lock 150
TOSIBOX®Lock 150是一款带防火墙和简单即插即用的工业路由器。通过256位AES加密VPN连接,可以通过Internet、LAN和WAN网络安全访问连接到带锁的物联网设备。
主要特点包括:
  • TOSIBOX®即插即用专利 连接方法使您在不到五分钟的时间内就可以开箱即用,无需安装软件、网络配置或特殊的IT技能
  • NAT和防火墙友好
  • VPN吞吐量高达10 Mbit/s,在TOSIBOX®设备之间进行端到端加密
product
TOSIBOX® Lock 500
TOSIBOX®Lock 500是一款强大的连接设备,为客户管理运营和构建的全新物联网解决方案带来了无限的可能性。Lock 500是高要求工业环境的理想之选,同时在安全和办公网络领域开辟了新的机遇。
主要特点包括:
  • 高性能:用于数据消耗应用的大量VPN吞吐量,从密钥到锁、从锁到锁或从锁到(虚拟)中央锁的端到端加密
  • 可靠性:作为现场无线设备的连接方法或接入点可集成WiFi、内置调制解调器(可选)和双SIM卡插槽
  • 工业设计:坚固无风扇外壳,集成DIN导轨支架和工业螺丝式直流电源连接器
缆普与Tosibox合作创建了两个初学者工具包,可供任何想要在应用程序中测试连接安全性的用户使用。欲了解更多信息,请访问以下链接: