直流电缆用于波能转换器

新能源公司的微型电网,配有四波能量转换模块和赫拉克利翁的风力涡轮机
世界才刚刚开始利用波浪的巨大能量潜力。来自慕尼黑的SINN Power公司希望通过一个模块化的、经济高效的波能转换器来改变这一现状。该系统已经通过了最初的测试,这在一定程度上要归功于缆普的连接解决方案。
这家巴伐利亚初创公司自2018年以来一直在展示其在希腊港口城市赫拉克利翁(Heraklion)的运作情况。目前那里正在使用四个波能量转换器模块。每个模块的底部都有一个圆盘状的浮子,直径可达3米,随波浪起伏。然后,这一运动由一根10米长的杆向上输送,这根杆驱动多达12台发电机,将运动转化为电能。
赫拉克利翁的装置将实时运行数据传输到德国的高廷。每个模块的峰值功率为24千瓦。平均输出是一个更温和的2.5千瓦,虽然这是一个小浮动。该公司计划在下一代模块上安装直径为3米的更大浮子,这将使它们产生两倍的电力。一个这种系统,至少有7乘3个模块,每年的发电量将达到55万千瓦时。这将足以为大约100户家庭提供电力。
主要优点是波浪力提供基本负荷电力;因此,即使其他替代能源不是由于恶劣天气条件造成的,它也能提供能量。SINN-Power还需要正确的连接解决方案,以实现高效可靠的电力传输。两年来,拉普的销售工程师赫尔曼·罗布(Hermann Robl)一直在向他们提供这方面的建议。除了电缆密封套外,缆普还提供从发电机输送电力的电缆,以及数据传输电缆、控制电缆(如厄尔夫莱克斯鲁棒200)和印刷电路板上的布线。”我们对缆普的支持非常满意,”SINN Power的电气工程师Simon Krüner说。这就是为什么现在合作进一步扩大。
凭借其新的电力电子系统,即ModTroniX 4.0,SINN power的目标是建立分散的小型电网,以进一步优化赫拉克利翁的波能转换器。Simon Krüner说:“我们新的模块化方法也使得将其他可再生能源整合到系统中变得容易。我们从一开始就在研究组件之间的直流传输。除其他外,这在传输能量时具有优势;没有转换损耗,而且电力电子元件可以更容易地组合起来。”
缆普没有问题,因为缆普是直流电缆的先驱,拥有一系列直流电缆。由于新ModTronix在Heraklion的扩展和转换也需要电源馈电,Hermann Robl决定使用ÖLFLEX DC 100作为800 V直流母线。具有PVC绝缘层的ÖLFLEX DC 100适用于无机械应力的固定安装。这条电缆的目的是连接到接入点700米左右的距离。ÖLFLEX DC 100在端口壁安装管中布线。它从我们的集装箱(我们的设备所在地)开始,沿着港口的墙壁一直延伸到接入点,在那里安装了用于向公共电网供电的电源逆变器。
如今,风力涡轮机已经集成到波浪能量转换器中。秋季,浮式平台还将配备光伏组件(浮式光伏),并入电网。西蒙·克鲁纳说:“我们希望彻底测试直流输电,并希望为其他项目积累经验。”
例如,SINN Power目前正在参与一个与多家公司和大学合作的欧盟重大项目。这个项目叫做音乐(http://musica-project.eu/). 该项目旨在将各种可再生能源结合在爱琴海大学提供的浮动平台上。SINN-Power将在那里集成它的波能转换器(连接到一个结构上)。本工程采用ÖLFLEX ROBUST 200控制电缆。
SINN-Power有很多设想:这种电网概念对于分散式发电来说是一个特别有趣的选择,比如在岛上。但这项技术的潜力远大于此。SINN Power计划在大型海上风电场的单个涡轮机之间的闲置空间安装波能转换器。另一个选择是像在赫拉克利翁那样把它们固定在港口的墙壁上。赤道附近的地区为这些系统提供了最好的条件。辛恩电力公司制作了一张世界地图,显示了海浪的强弱。例如,加勒比海是理想的,因为它每年365天,每天24小时都有高浪。该地区也为这项技术提供了一个完美的市场,因为加勒比群岛每年在柴油发电机发电上花费13亿欧元。除了这一经济效益外,还有一个环境效益,即消除污染的柴油废气。
第一批调查来自非洲、亚洲和南美洲,这些地区有许多沿海社区,而且电力供应常常很差。新能源目前正在与相关方就必要的审批、融资和一般流程(包括物流、施工和维护)进行合作。与潜在客户密切、共同考虑海面上的能源项目对双方来说至关重要,因为新能源可以将新发现直接纳入开发过程,客户对新能源的解决方案获得信任。