缆普新产品 - 带有数字存储器的电缆

缆普在futureLab里展示了带有数字存储器的电缆

缆普在futureLab里展示了带有数字存储器的电缆

电缆本质上是非常“类似”的产品 - 一点铜和塑料,有时还有玻璃纤维。但是同时,像缆普这样的制造商也以数字形式收集了大量有关产品的信息,还有在使用过程中客户生成的所有数据。如何在连接系统中尽可能无缝地连接模拟世界和数字世界是业界所面临的问题。缆普提出了两个令人印象深刻的答案,分别解决了该问题的不同方面:数字电缆代码和云标记。

 

数字电缆代码:拥有自己网站的电缆

组装或安装电缆时,通常会给它贴上金属或塑料标签,并使用电缆扎带进行固定。这将有助于以后识别系统中电缆的功能。但是关于电缆的信息通常只包含几个数字和字母,并且都是以静态的形式。借助数字电缆代码,缆普现在已经创建了一种解决方案,可以在任何时候添加或修改额外的数据来丰富这一稀疏信息。每个标签都有一个代码,当扫描时,它会转至云端中的网站。该网站上有生产数据和测试日志,这些数据和日志目前以书面形式发送。用户还可以存储自己的信息,例如生产信息,维护间隔或电路图。每个代码都有一个单独的网站。涉及的代码类型是概念中的次要考虑因素。为了进行测试,缆普正在使用广泛使用二维码,但其实也可以使用数字代码或RFID标签。 缆普技术与创新管理主管Martin Dorner博士说:“有了数字电缆代码,我们就可以将无限的数字信息连接到物理产品-电缆上。”

 

云标记:没有介质中断的标签

像LAPP Systems这样的电缆组装商在哪里可以找到客户想要的标签信息? 在过去,交换数据的常用方法是使用Excel或PDF文件,有时甚至使用硬拷贝。汇编程序手动传输此数据并将其打印出来并且会希望不要发生任何错误。云标记消除了这种错误的发生。该软件具有一个数字接口,客户可以输入希望组装者在标签上打印的数据,并且不会出现介质中断也不会出现错误。缆普已在工厂的预组装电缆中使用了云标记。目前,有计划使该软件用于其他汇编程序,并且正在开发适当的业务模型。

 

重新思考创新的过程

数字电缆编码和云标记是缆普新型创新过程的成果,被称为未来的创新。它旨在促进激进和颠覆性的创新,在传统的流程当中,这些创新永远不会得到机会。缆普的创新者在设计思想研讨会上提出了这两个概念的想法。Martin Dorner说:“我们关注客户问题,并试图找到不同寻常的解决方案。”数字有线电视编码和云标记仍处于概念阶段,我们目前正在与潜在用户进行讨论,以使他们做好批量生产的准备。