工业通讯

 12

缆普亚太目前已经开始了TOSIBOX®的测试阶段。由于计算机和物联网(IoT)、工业物联网(IIOT)、以及设备、机器的的互联日益增多,在这其中也包括我们的私人环境,或整个工作室或工厂设施。越来越多的数据从它们产生的地方被传输、记录、登录和分析,最终使我们能够更有效地开展工作。

这也增加了对可靠互联网连接的需求。到目前为止,这些需求通常都是在量身定做解决方案的帮助下完成的。但这种方法既费时又昂贵。此外,在连接解决方案的安全性方面也存在挑战,这些解决方案通常会传输敏感数据。但是:谁控制数据?他们的传输有多安全?谁可以访问它?最重要的是:我们该如何保护数据免受第三方访问?

作为工业通信领域的专家,我们希望为我们的客户提供一个能够满足需求的解决方案。为此,缆普亚太区在其工业通信产品组合中增加了一个新产品,该产品为远程访问提供了一个简单而安全的解决方案,同时弥补了我们产品系列中的空白,这个产品就是TOSIBOX®。目前,缆普新加坡已与TOSIBOX®签订了产品分销主协议。

由于其端到端VPN解决方案,TOSIBOX®技术用即插即用的方式取代了当前可用的基于云的连接方法和为特定位置和供应商量身定制的远程连接。这是一个方便使用、安全且经济高效的解决方案,即使没有广泛的IT知识,任何人都可以在几分钟内安装和部署它。该解决方案将两个设备之间的Internet连接转换为加密的自动点对点连接。同时,它兼容所有制造商和IT协议。具体来说,这意味着我们的客户可以在几分钟内建立安全的远程连接,并将设备连接到此网络,而无需打开防火墙访问。

用户只需将其TOSIBOX锁连接到TOSIBOX密钥和Internet。然后在两个设备之间建立一个直接VPN隧道。只有受信任的设备才能加入网络。所有用户和密钥都由一个控制台控制,不会存储在第三方服务器上。因此,我们的客户可以确保所有网络数据都是加密和安全的。这对于远程访问、远程维护、连续监视、实时数据收集和数据记录至关重要。

然后可以根据需要扩展此连接。根据应用程序的不同,可以将任意数量的密钥和锁链接在一起。因此,创建和管理访问组、限制访问、添加新用户和对象只需点击几下鼠标,而使用上一代技术,同样的任务需要几天或几周的时间。这为我们的客户带来的另一个好处是:建立这个网络解决方案的成本相当低廉,运行成本完全消除。