为恶劣的物联网环境提供坚固耐用的数据连接工业产品

实现物联网(IoT)行业的工业4.0潜力

实现物联网(IoT)行业的工业4.0潜力

工业4.0的出现带来了无数不可忽视的大趋势。主要趋势之一是利用增加的数据进行更好的决策,这带来了机器和传感器之间更多的互联以支持生产。在生产过程中,传感器和执行器需要耦合,以便及时精确到微秒地传递数据。工厂自动化程度的提高以及与工业生态系统中IT体系结构的集成,也使得工业以太网取代现场总线成为事实上的通信技术。

image

目前,基于以太网的网络连接在市场上的份额超过了50%。以太网旨在保持生产正常运行时间的同时满足现代工厂的关键任务要求。这是实现工业4.0生态系统的关键。

标准以太网 VS 工业以太网
虽然趋势表明在新节点安装中的现场总线技术增长不大,但工业以太网使所有级别和系统的网络基础设施可靠且无故障。实时数据传输和无干扰通信确保了网络可以继续工作,即使单个交换机发生故障。

工业4.0将要求数据、电源和气动设备集成在一个连接器中,以显著减少模块化生产设备的改造时间……生产环境中的以太网电缆必须比办公环境中的LAN电缆更坚固。

— Marc Jarrault
CTO,缆普亚太总部

这一切在传统上被认为是“老技术”的电缆留下了什么?答案是,由于无线技术的限制,在不断变化的连接性需求中,电缆仍然与以往一样重要。简单地说,该领域的进步可以达到电缆组件所能达到的程度。为了实现工业4.0的雄心壮志,并朝着无缝过渡迈出几大步,现在比以往任何时候都更需要能够实现日益自动化和复杂的工厂基础设施的连接解决方案。预计到这一点,缆普电缆已将其专业知识用于数据电缆的预测性维护以及工业直流应用电缆的开发。

image

挖掘工业4.0的潜力意味着能够分析数据并对其采取行动,利用可操作的见解来提高可视性和简化流程、提高灵活性,甚至可以预先预防可能导致意外停机的问题。


缆普一直致力于在高要求的生产环境中实现无缝操作,将我们的电缆和连接解决方案贯穿始终,确保电缆在几乎所有情况下的性能、灵活性和安全性

在恶劣的工业环境中,电缆和连接解决方案会受到环境应力的影响,包括电噪声、机械压力、电磁干扰和极端温度。缆普电缆强大的电缆和连接器组合以高质量驱动优化和促进动态操作,同时经得起恶劣条件的考验。

优越的弯曲半径
狭窄的空间也能够安装3倍弯曲半径的线缆。
专为极端条件设计
感受我们的耐化学腐蚀电缆的不同之处,它耐油、酸和碱,防水等级高达IP69。
无与伦比的弯曲循环
我们的柔性电缆设计可承受高达500万次的连续弯曲循环,您无需担心磨损。
LAPP LAPP LAPP LAPP

与我们保持联系

如您有任何需求,欢迎发送邮件至marketing@lappgourp.com.cn。我们将尽快与您取得联系。