智慧工厂:您的网络基础架构是否准备好应对挑战?
为将来的智慧工厂而做准备
数据已日益成为第四次工业革命中的关键要素,它已成为保持工厂自动化和制造业标杆B2B应用程序运转的燃料。
在这个由工业4.0支持的“智慧工厂”中,机器和生产线中的数百万个设备和组件通过先进的深度学习和人工智能(AI)相互交互,从而使复杂的任务得以远程控制和完全自动化。这种不断发展的过程将数据传输、采集、准确性和分析作为新工业基础设施的关键组成部分。
但是,如果没有可靠的硬连线或无线连接,数据就无法从一个点到另一个点-实际上,工业基础架构内的这种连接与传输的信息本身一样重要!尽管以太网已被迅速采用以促进此类传输,但崎岖的工业空间呈现出充满挑战的局面,与以太网技术蓬勃发展的商业空间截然不同。.
与这样的发展并行的是已经出现的M.I.C.E,它提出了对工业以太网电缆的要求。这些要求可用于评估物理环境并确保工厂车间生产线的可靠运行。通过根据工业设施的环境严重程度对其进行分类,它为选择任何工厂设计中的兼容电缆组件提供方便的参考,从而使最终用户可以确定电缆组件的坚固性和耐用性,以及它们在这种挑战性环境中的适用性。

展示影响电缆和设备环境的框架






在工业环境中,通常需要专用电缆来满足特定的物理压力,包括电磁噪声,耐化学性(例如来自冲洗)和磨损(例如来自机器人和移动设备)。电缆和连接器形成了强大的通信基础结构,有助于促进透明和灵活的工业流程。
作为智能工厂网络中通信的骨干,使用正确的电缆和连接器组件有助于防止代价高昂的停机时间和操作停机。而整个网络的完整性仅取决于其最薄弱的环节!

缆普强大的物联网解决方案是一个全面且同类最佳的产品组合,专为承受恶劣的工业环境而量身定制。它能够完美连接关键的工业4.0元素,包括机器/设备,传感器和网络。



缆普强大的物联网产品组合基于“ 可靠性,坚固性和耐用性(Reliability, Robustness and Ruggedness)”的3R原则构建,具有针对恶劣环境进行了优化的全方位功能。 这些全面的解决方案旨在满足工业4.0的灵活性和敏捷性需求,同时又足够强大,可以在工厂车间处理关键任务,因此受到客户的信赖,可以帮助他们获得工业级产品的优势。









除了选择坚固的单个组件外,生产车间的电缆设计和布线系统也同样重要。通过可靠的合作伙伴(例如缆普)的专业知识,不仅可以帮助您在布线安装和设计布局过程中应用最佳实践,而且还可以为您提供与协议无关的专家建议和制造见解,帮助您在任何时刻都能过渡到工业4.0。
“目前,我们工业领域在缆普已经非常强大。我们不仅在考虑电缆,还在考虑完整的系统与客户相连的整个过程。”
除了布线组件之外,缆普现在正与我们的客户一起迅速发展,并通过单一来源提供完整的解决方案,指导他们实现流程改进,节省大量资金并真正实现“工业4.0”的承诺。
联系我们
将您的产品相关查询发送给marketing@lappgroup.com.cn
我们会尽快回复你!