通往火山口的电缆

火山和间歇泉,精灵和北欧神话中的巨人一样都是冰岛的一部分。其中最活跃和最危险的火山之一是位于该岛南部的Hekla。它大约每十年爆发一次,最近一次是在1970年,1980年,1991年和2000年,喷出的灰烬喷射到天空多达30公里。但自从2000年最后一次火山喷发以来,这座火山似乎已经休息了。这对游客来说是个好消息,他们成群结队地徒步前往海拔1,491米的火山口边缘。但这让地球物理学家感到紧张。 “Hekla可能随时爆发”,MartinMöllhoff警告说,“这个安静的时期越长,火山喷发就会越猛烈”。这位德国地球物理学家在爱尔兰都柏林高等研究院宇宙物理学院工作。在这里,他带领技术部门使用地震仪监测世界各地的无数火山,包括Hekla。如果这些探测器探测到地面发生轻微震颤,则会发出红色警报。这是因为最后的喷发仅在提前30至80分钟的地震测量曲线中检测到。因此,Hekla的所有访问者必须将应用程序下载到他们的智能手机上,通过短信接收警告信息。

 检测到警告标志

Möllhoff’s 的团队正处于在Hekla安装6个地震仪的过程中。 这些金属圆筒中的每一个都包含由热稳定金属合金制成的块。 这通过电子反馈回路实质上保持静止。 地面中的震动导致壳体振动,而金属块由于其惯性而不跟随运动。金属块相对于壳体的位置会被测量,并且反馈回路会根据模型执行磁力或静电反作用力。 产生该力所需的电压是数字化记录下来的的测量值。 这使得可以检测到仅几纳米(1纳米=百万分之一毫米)的运动。  

由于Hekla提供的警告时间非常短,因此无法将测量值保存在地震计中,并且每隔几个月就在现场读取数据。 相反,他们必须立即传递。 这通常通过3G移动调制解调器发生,但这里不可能用于所有六个地震计,因为调制解调器需要高达5瓦的电流。 在冰岛阴霾的景观中,如果太阳在冬天只能升起几个小时,那么太阳能电池就无法提供足够的能量。 这就是为什么Möllhoff的团队决定使用LAPP的电缆传输数据的原因。 该电缆传输数据以及运行地震计所需的能量,这是由三个独立的小型风力涡轮机产生的。 每个风力涡轮机由太阳能电池支撑,以补偿夏季的低风期。 然而,其目标是尽可能地降低整体的能耗。

 

该电缆由冰岛电气设备市场领导者JohanRönning提供。 JohanRönning在冰岛进口和销售LAPP产品,并为大多数地球物理设施提供电气元件。 该公司自1985年以来一直与LAPP合作。“我们对合作非常满意”,JohanRönning的大客户经理ÓskarGústavsson说。 Gústavsson称赞了LAPP经验丰富的专家的出色支持:“他们在交货时间方面也非常出色”。 

穿过锋利的火山岩 

风力涡轮机,数据传输中心和地震计之间的距离相对较短。在许多行业中,LAPP因不存在最低可订购量而闻名。这使得科学家们可以订购他们整个装置所需的三公里电缆。但支持LAPP电缆的主要论点是它的稳健性。坚硬的火山石使得无法在地下安装电缆,这意味着它必须在锋利的岩石上铺开。在这里,它必须承受冰岛冬季的机械磨损和零下温度。降雪也可全年发生。另一个重要因素是热量。在这里,在大西洋中脊的薄壳上方,岩石可以非常温暖。地球物理学家已经测量了50摄氏度的温度,深度只有半米。此外,高腐蚀性气体在某些地方流出地面。从积极的方面来说,这个荒凉的景观并不是任何可以啃食电缆的贪婪动物的家园。