缆普集团在2015汉诺威展上所展示的世界第一

缆普集团在2015汉诺威展上所展示的世界第一


缆普集团重新发明伺服线束加工


斯图加特 2015年4月13日

 

缆普集团重新发明伺服线束加工。在今年的汉诺威展会上,缆普集团推出了全新的ÖLFLEX® CONNECT SERVO伺服解决方案,一个全新开发的新一代伺服组件,它可以使全球电子驱动的连接方案更好,更多变。这个产品是世界首发,标志着缆普集团在线束和连接解决方案行业中产品范围的显著拓展。位于斯图加特的综合线缆解决方案工厂推出了不同规格以适应所有的常规驱动标准。有众多尺寸可供选择,从M15到M58,缆线直径可以从1.5mm²至10mm²。客户可以选择三种级别:基础线,核心线,以及扩展线。利用这些拓展的产品组,缆普集团可以在满足广大客户需求的同时,为可以想象到的应用场景都提供有效的解决方案。带给客户的另一个优势是:相比过去,现在的抗电磁干扰能力已经有了明显的进步。

 

缆普集团开发的新型自产伺服电缆实现了技术上的进步同时也提高了生产过程的稳定性。合作伙伴Intercontec参与开发全过程,与缆普集团紧密合作共同开发了适用连接器。随着新型伺服电缆的开发和制造流程,他们形成了完美的互补性。电缆和连接系统的进步促成了新一代的伺服组件。这个自动化的进程也同样是由缆普集团开发的。ÖLFLEX® CONNECT SERVO伺服线束最早将于2015年6月在斯图加特工厂与您见面。缆普集团同时也会在亚洲和北美建立工厂为客户带来同样高品质的新型解决方案。

 

机械厂和建筑行业越来越多倾向于电子驱动,因为这可以提供更高的效率和更精确的控制。这也导致了更迫切的需求并提高了供应。“作为能进行专业线束加工的线缆制造商,我们有着独有的优势满足不断膨胀的市场”,董事会成员Georg Stawowy这样告诉我们。同时他还表示,缆普集团是唯一一个可以完成贯穿三个深度的伺服线束的制造商。他也特别强调了缆普可以向全世界任何一家公司提供同样高质量的标准产品和服务。在确保组件高质量的同时,Stawowy特别强调了关于伺服装配的360°防护抗电磁干扰的技术优势。这是一个新开发的自动化制造工艺,将电缆的护套去除,细致地涂上屏蔽层,同时与心的连接系统建立起一个全面的连接。公司表示这有效地提升了电磁屏蔽性。

 

无论是在亚洲,北美或是欧洲,新的装配制造流程都具有一定比例的自动化,这会提高稳定性,显而易见的将会带来更高的品质。

 

利用自动化电缆装配生产,缆普集团紧追趋势,达成了在制造产业中的即插即用。越来越多的客户不希望通过长度来计算购买电缆,而是希望购买到已经装配完毕的成套系统解决方案。在某些时候,甚至客户希望的是已经完成的成套拖链成品。

 

ÖLFLEX® CONNECT SERVO将以配备西门子标准连接器的形式在六月与您见面。随后我们会增加到7种更多的连接器类型以满足全部基本的工业标准。

 

全新的ÖLFLEX® CONNECT SERVO线束代表了全球性基本解决方案的技术革新。

 

OELFLEX CONNECT SERVO

关于缆普集团

 

总部位于德国斯图加特的缆普集团是一家综合了解决方案,品牌化线缆产品以及连接技术的供应商。缆普的产品范围包括标准以及高柔性电缆,工业连接器和电缆夹套,定制的系统解决方案,对于未来的智能工厂自动化技术和机器人技术的解决方案,当然也包括技术配件。缆普集团的核心市场是工业机械和设备工程领域。其他主要市场分布在食品工业和能源以及汽车行业。

缆普集团自1959年创立以来一直保持着家族经营的模式。在2013/2014财年,缆普的营业额高达8.2亿欧元。它在全世界拥有超过3200名员工,18家生产基地和40多个销售子公司。同时它与100多家销售代理商有合作关系。