缆普电缆在纽伦堡电机展展上展示了稳健的创新

缆普电缆在纽伦堡电机展上展示了稳健的创新

 

坚固稳定的核心-来自缆普的新型电缆和连接

 

斯图加特, 2015年9月24号

 

缆普集团将在纽伦堡的SPS展上推出众多的新型创新与技术改进( 6号厅,258展位)。 重点将包括ÖLFLEX® 408 P和ÖLFLEX® 409 P两款拥有强硬稳定但容易剥离的PUR外护套的线缆;配以ETHERLINE® ROBUST和the EPIC® ULTRA保护套,缆普开发出一款电缆及作为附件的矩形连接器,专门针对承受蒸汽以及腐蚀性清洗剂的食品饮料行业;ÖLFLEX® HEAT 125以及ETHERLINE® FIRE PH120是被设计为最高级别的防火要求;利用ETHERLINE® PN Cat.5 RJ45系列附件,缆普集团轻松的解决了对于简单,快速,无差错可拔插系统的需求。

以下为新产品的详细信息:

 

相较于过于原始的标准PVC电缆,聚氨酯维护套与电缆的搭配总是大家的第一选择,比如说它的抗高机械应力,对于油基润滑剂,稀释酸,碱性水溶液和其他学物质的一些接触抗性。然而,对于抗切和抗撕裂的PUR外护套总是相对的难以剥离并且需要非常准确的工具设置。如果切的太深,芯线会被破坏。但如果切口不够深,外护套的强度使得它无法被剥除干净。ÖLFLEX® 408 P和409 P使得这些都变得不再困难。在外护套和芯线之间有一层间隙的功能性保护层,这使得外护套剥离变得更加简单和安全。ÖLFLEX® 408 P拥有VDE认证,现有灰色可供选择。ÖLFLEX® 409 P为了供应北美市场,则提供UL认证,黑色可供选择。

 

ETHERLINE® ROBUST, EPIC® ULTRA H-B 16保护层:给食品工业提供安全保障

 

缆普集团利用新产品拓展了其在食品饮料行业中的产品组合。ETHERLINE® ROBUST系列为工业以太网产品提供了防水防臭氧以及UV抗性。无卤电缆可以用于频繁的热蒸汽和酸碱洗涤剂环境,然而ETHERLINE® ROBUST系列可以使它更好地可以适用于食品行业,同时也适用于制药行业,洗衣行业和洗车行业。双层屏蔽可以确保更高的传输稳定性,对抗电磁干扰。电缆在ETHERLINE® ROBUST FR结构中也可以有效地提高阻燃性能。所有的ETHERLINE® ROBUST系列都可以开发为标准的Profinet同时Cat.5至Cat.7的自由转换也是可行的。

 

同时现有的EPIC® ULTRA系列矩形连接器及其配件也可以适用于食品行业的装备,EPIC® ULTRA保护套是由FDA认证的蓝色塑料以及不锈钢制的锁闭部件制成,这样可以有效地对抗腐蚀带来的损害。保护套同时也是基于防水标准制作的,及时连接部分在清洗过程中同样可以做到防水效果。

 

ÖLFLEX® HEAT 125和ETEHRLINE® FIRE PH120: 不给火灾任何机会

 

另一项创新就是ÖLFLEX® HEAT 125,即使在火灾中,他可以提供更好的表现,帮助减少对于生命安全的危害。这款电缆可以有效地减少火灾对建筑和设备带来的危害,防止有毒酸地堆积。基于这些特征,无卤电缆可以被更加广泛地使用,无论是在工业还是公共建筑中。工作环境可以达到+125°C,这使得它可以完美胜任在发动机,发热单元或者空调系统中的电力以及控制电缆。

对于需要最高级别的防火需求,缆普集团推出了一款升级后的ETHERLINE® FIRE。 在类似火灾报警系统,医院的对讲系统或者保安监控设施的应用,这些都特别注重电缆的传输稳定性,即使在火灾中,也需要电缆可以坚持足够长的时间。

 

新型的ETHERLINE® FIRE Cat.5e PH120是市场上第一款暴露在火焰状态下可以保证绝缘性至少120分钟以及 1 Gbit/s以上数据传输速度的产品。归功于他的双层屏蔽,它在高度电磁干扰的环境下也可以完美表现。新款的产品已经全面上市替代旧款产品。

 

缆普集团在另一领域也拓展了其产品范围。在电缆夹套产品中,缆普推出了拥有应力缓释设计的SKINTOP® GRIP。它主要用于移动的机械或系统部件,比如脚踏开关,圆盘锯或者按钮控制单元。EPIC® ULTRA H-A 3是由缆普集团设计的一款用于箱内小空间的紧凑型矩形连接器,它拥有的360度屏蔽可以保证其拥有良好的电磁兼容性。

 

快速连接:ETHERLINE® PN Cat.5 RJ45组件系列

 

在布线技术中,系统解决方案的需求也在不断提升。用户不希望浪费时间在手动地连接电缆和插头,他们希望系统是立即可用的。缆普集团根据这样的客户要求推出了ETHERLINE® PN Cat.5 RJ45系列。这些经过工厂严格测试的配件可以快速和无差错的使用,给予客户节约成本以及工业环境下的安全流程。

势,同时拥有至少100 Mbit/s的传输速率。这款配件可以适用于固定安装,移动使用或者拖链装配。它们都有各自不同的连接器和电缆使用范围。

 

缆普集团将会在SPS IPC Drives展会上展示更多创新与产品。

 

 

关于缆普集团

 

总部位于德国斯图加特的缆普集团是一家综合了解决方案,品牌化线缆产品以及连接技术的供应商。缆普的产品范围包括标准以及高柔性电缆,工业连接器和电缆夹套,定制的系统解决方案,对于未来的智能工厂自动化技术和机器人技术的解决方案,当然也包括技术配件。缆普集团的核心市场是工业机械和设备工程领域。其他主要市场分布在食品工业和能源以及汽车行业。

 

缆普集团自1959年创立以来一直保持着家族经营的模式。在2013/2014财年,缆普的营业额高达8.2亿欧元。它在全世界拥有超过3200名员工,18家生产基地和40多个销售子公司。同时它与100多家销售代理商有合作关系。