2015缆普中国荣获最佳供应商称号

 -3

缆普中国荣获最佳供应商称号

缆普中国荣获“最佳供应商”以及“最佳进步奖”

上海 23/03/2016

 

在过去的2014/2015财年中,缆普电缆(上海)有限公司(以下简称缆普中国)成功地摆脱了混合发展以及重要市场经济趋势恶化所带来的负面影响,虽然德国工程协会VDMA预测2015作为缆普集团最为重要目标市场的机械和工厂工程行业可能零增长 ,但是我们成功地将自身置身于不良趋势之外,做到了高于行业的平均水平。同时我们也在根据重点行业不断推出新产品,并且不断加强我们的服务质量与范围,给予客户最大化的支持。

正是在这样的不利环境下,缆普中国通过自身的努力,收获了客户们的认可,去年缆普中国共获得两个“最佳供应商”以及一个“进步最快奖”。这是客户对我们产品的信赖,也是对于我们服务的肯定。同样我们会以此作为继续进步的动力,不断地完善自身。

 

(以下奖项以及公司无排名先后)

 

科技领先,赢得竞争

 

美施威尔工业自动化(上海)有限公司 (以下简称“美施威尔”)

美施威尔(上海)有限公司是美施威尔集团在中国设立的从事设施解决方案的独资公司。在中国,公司于1994年开始营运。如今美施威尔拥有超过500名员工,并在上海建立了中国区总部。此外,在深圳、成都、重庆、大连及青岛设立了分公司。从开始运营至今,美施威尔(上海)有限公司已在全国各地成功完成了270多个项目。

缆普中国所提供的产品主要用于汽车生产线的制造,如机器人和控制系统。由于应用环境的特殊性,电缆必须具备超高柔性,良好的屏蔽以及可承受弯曲与扭转符合的高度要求。这正是缆普中国产品的品质保证。

缆普中国自2011年底开始于美施威尔开始接触,但两者真正开始合作则始于2013/2014财年。缆普中国本着高品质服务的价值诉求,主动帮助客户,提供布线技术支持。在这期间,发现客户在过往的应用中存在产品与应用环境不符的情况,使用的产品规格过高,造成浪费和抬高成本的情况。这时,对比某些竞争对手,缆普中国极具深度的产品线就发挥出了优势。选用相应规格的超高柔性电缆,绝不造成浪费,既满足了客户的应用需求又不会造成不必要的浪费。缆普在机器人应用领域拥有25年的宝贵经验,我们的专家可以与客户共同研发并取得有效成果。我们在公司自己的实验室和测试设备中测试产品的性能,以确保我们的产品能满足客户的高要求。这些系统的要求意味着每项应用都有量身定做的方案。因此,缆普电缆通过与客户的紧密合作,开发了机器人电缆和系统解决方案。在设计过程中,我们始终考虑横截面,移动及环境因素等细节。同时缆普拥有多项标准的相应认证,如VDE,UL,CCC等等。可以迎合不同客户的各种需求。

在缆普中国总经理江晓宇先生以及区域经理和负责销售的共同努力下,缆普中国与美施威尔达成了进一步的合作协议。我们保证给予客户最实惠的价格以及更细致的服务。至此美施威尔开始大量采购缆普产品,并停止采购竞争对手的产品。这也就意味着缆普中国完成了对美施威尔的全面产品替换,这是一个巨大的成功。

作为客户,美施威尔给缆普中国的评价是:协助设计选型,帮助降低成本,反应及时,质量反馈稳定,交货迅速满足现场要求。

 

专业产品,服务致胜

 

克朗斯(太仓)贸易有限公司(以下简称“克朗斯”)

克朗斯集团总部位于德国的新特劳普林,为流程、灌装、包装和内部物流领域设计、开发和制造机器和设备。每天,千百万只瓶子、易拉罐和异型容器在克朗斯设备中得到“处理”,主要在啤酒厂、软饮料行业以及葡萄酒、起泡酒和烈性酒生产厂家,也包括在食品、享乐品工业以及化工、制药和化妆品工业。在中国的主要客户为可口可乐,百威啤酒以及青岛啤酒。

缆普中国与克朗斯合作已有近10年的时间。2013/2014财年,由于缆普中国工厂正式投运转,也带来了更本土化的服务,缆普的价值诉求之一正是以德国技术与品质为不同地区的客户提供更贴近的服务。在2014/2015财年,缆普集团将食品饮料行业化为重点开发行业,也同时针对食品饮料行业的特殊需求提供了非常完整的产品群组,组件都符合严格的国际要求,如EHEDG设计规范以及ECOLAB®清洁剂的适应性。因此缆普中国与克朗斯的合作也更加紧密,采购额增长了近20倍。面对如此大的供货增长,缆普中国仍然可以应付自如,满足客户的货期以及各种细微要求。

为此,克朗斯特别在2014/2015财年将“进步最快奖”的荣誉颁给了缆普中国,以此来表彰缆普中国的细致服务,同时也鼓励两者在今后更加紧密的相互合作。

 

德国品质,更低价格

 

德马泰克物流(苏州)有限公司 (以下简称“德马泰克”)

德马泰克拥有物流应用的经验和最佳品牌的终端与IT系统,并和多家世界领先IT技术与软件供应商密切合作。过去三十年中,德马泰克的实时物流团队为中国数百家公司集成了数以千计的移动终端。

缆普中国与德马泰克的合作始于2010年。合作伊始,由于价格与成本的因素,客户主要选择的还是一些国产品牌电缆,但针对一些特殊的高技术电缆,如超柔性电缆以及拖链电缆等仍然需要采购自缆普中国。订单量虽然不大,但一直十分稳定。这种情况在2013年被打破,这一年的10月,缆普电缆制造(上海)有限公司(以下简称缆普中国工厂)正式成立,这对于广大客户来说无疑是一个巨大的利好消息。缆普中国工厂采用世界一流生产线,每一道生产工序都严格把控,并且通过VDE认证,确保所有国产产品都拥有同样的德国品质。在保证质量的同时,缆普中国工厂也为客户带来了更快的交货期与更优惠的价格。在这样的前提下,缆普中国与德马泰克的合作也更加紧密。正是归功于国产化带来的实惠,之前关于价格与成本的顾虑也就随之迎刃而解。德马泰克在2013/2014财年的采购额较之前翻了一翻。而去年,也就是2014/2015财年,经由缆普中国总经理江晓宇先生批准,以及区域经理与负责销售的共同努力下,缆普中国与德马泰克达成了进一步的合作协议,采购额又实现了100%的增长,同时也完成了针对客户国产品牌电缆的全面替换。正是鉴于两者的紧密合作,以及缆普中国给予的大力支持,德马泰克将2015财年唯一的“最佳供应商”荣誉颁给了缆普中国,这正是其对于缆普中国最大的肯定与信任。