缆普集团新型出口导向性产品

2016 UL 1

缆普集团新型出口导向性产品

为无线可能提供解决方案

斯图加特,2016年2月17日

 

想要在北美销售产品的机器制造商通常都会遇到不同于欧洲标准的认证规格。但是至少在连接技术方面,制造商可以不用再担心了。因为越来越多的缆普电缆以及附件产品通过了UL认证,用于满足北美市场的特殊需求。“Underwriters Laboratories”建立于1894年,其公信力完全可以与德国TÜV所媲美。在美国,它主要负责技术的安全性。由于拥有UL认证的连接解决方案可以满足更多的市场要求,所以它一向被大多数出口导向性企业所青睐。

 

新款UL认证线缆主要有:异常坚韧的ÖLFLEX® CHAIN 90 P / CP单芯线,适用于动力拖链。抗磨损的ÖLFLEX® 409 P 和ÖLFLEX® HEAT 180 Si A单芯线,配有硅胶绝缘。以及所有EPIC® 矩形连接器都拥有UL50认证。更多新产品细节请参阅以下介绍:

ÖLFLEX® CHAIN 90 P / CP: 坚韧且柔软

ÖLFLEX® 综合产品群组中的这位新成员是拥有高度柔性的单芯动力电缆,适用于其他电缆无法承受的恶劣环境,如多次数往复移动的动力拖链中。同时它具备了更好的抗寒能力:这款电缆可以适用于零下40摄氏度的恒定移动安装。黑色抗UV聚氨酯外护套同时具备良好的耐油以及耐磨性。无卤的特性也使得它更加的安全,此款产品有屏蔽(ÖLFLEX® CHAIN 90 CP)以及无屏蔽(ÖLFLEX® CHAIN 90 P)两种型号供您选择,当然,他们都通过了UL以及CUL的认证。

ÖLFLEX® 409 P: 坚固且易于安装

聚氨酯护套电缆具有耐高机械应力、矿物油基润滑油、稀酸、碱性水溶液以及其他化学介质的优点,但要满足这些功能也同时会带来一些不便:抗撕裂和抗切割PUR护套往往难以剥除,所以刀具必须准确设置深度以避免切得太深,损伤下层芯线绝缘。UL认证Ölflex®409 P解决了这个矛盾。在黑色抗UV电缆中有一层防割损的填充功能层。这起到了保护芯线以及便于外护套的切割与剥离。此款产品也有满足VDE认证的型号ÖLFLEX® 408 P。

ÖLFLEX® HEAT 180 Si A – 拥有硅胶绝缘的单芯线

缆普集团拥有许多不同种类的单芯线,特别适合在控制柜中的应用与安装。 LFLEX® HEAT 180 Si有几个使人映象深刻的特点:电缆满足UL AWM Style 3644认证,要求温度(150摄氏度)和电压(1000伏)。同时为了安全,它也符合无卤标准。

SKINTOP® INOX NPT: 为苛刻应用而生的电缆夹套

SKINTOP® INOX NPT不锈钢电缆夹套针对美国市场,结合NPT标准。SKINTOP® INOX可以满足非常广泛的应用范围,包括食品与医药行业,它的材质与外形完全符合高度的卫生要求。圆形与无角设计可以尽量避免灰尘或者食物残渣的堆积,这个设计也同样便于夹套的清洗。归功于所用的不锈钢材质,夹套也完全避免了氧化的问题。此类耐用材料还提供了产品对于恶劣环境的适应性,如那些在海上的应用项目。

EPIC®:UL认证矩形连接器

由于EPIC®矩形连接器的出现,客户再也不用为了北美市场的Ul认证所担心。即日起,所有EPIC®连接器都符合UL50标准的电气连接器壳体气密性标准。此外,EPIC® H-BE符合UL 508A标准,这意味着它可以应用于北美市场的控制柜布线。

EPIC® ULTRA H-B: 即使打开时也可以做到安全封闭

即使没有电子功能的配件,也可能需要北美市场的特别认证。这适用于食品饮料行业以及新型EPIC®  连接器外壳。新型保护外壳针对食品饮料行业需求。使用食品级别的塑料。这使得连接器即使在清洗时需要分开也可以做到防水效果。它由蓝色塑料以及抗腐蚀不锈钢制成闭锁元件,同时也经过了美国食品药品管理局的认证。

关于缆普集团

 

总部位于德国斯图加特的缆普集团是一家综合了解决方案,品牌化线缆产品以及连接技术的供应商。缆普的产品范围包括标准以及高柔性电缆,工业连接器和电缆夹套,定制的系统解决方案,对于未来的智能工厂自动化技术和机器人技术的解决方案,当然也包括技术配件。缆普集团的核心市场是工业机械和设备工程领域。其他主要市场分布在食品工业和能源以及汽车行业。

缆普集团自1959年创立以来一直保持着家族经营的模式。在2013/2014财年,缆普的营业额高达8.2亿欧元。它在全世界拥有超过3200名员工,18家生产基地和40多个销售子公司。同时它与100多家销售代理商有合作关系。