缆普集团提供的用于食品行业的新产品

缆普集团提供的用于食品行业的新产品

卫生且坚固

斯图加特, 2015年11月24日

 

在SPS IPC 驱动展览会期间,坐落于斯图加特的缆普集团展示了他们在食品饮料行业中的完善服务与产品群组。缆普集团的产品范围包括高抗性的电缆,软管,电缆夹套和连接器,以及全面的附件如电缆扎带等。元件符合严格的国际要求,如EHEDG设计规范以及ECOLAB清洁的兼容性。

 

新产品的细节:

ETHERLINE® ROBUST: 食品行业的完全包装

在展会上抢眼的亮点就是新产品ETHERLINE® ROBUST,缆普集团在ROBUST产品组中最后一块拼图。连接专家可以为食品饮料行业提供一套完整的服务组合。这根全新的工业以太网电缆提供了优良的耐气候,臭氧以及紫外线辐射能力。它同时符合无卤标准,也可定期使用蒸汽或酸碱清洗剂清洗。这些特性使得它特别适合用于食品行业,以及医学工程、洗衣店、洗车。双层屏蔽可以确保更高的传输稳定性,对抗电磁干扰。电缆在ETHERLINE® ROBUST FR结构中也可以有效地提高阻燃性能。所有的ETHERLINE® ROBUST系列都可以开发为标准的Profinet同时Cat.5至Cat.7的自由转换也是可行的。

那些正在寻找耐用动力控制电缆用于食品饮料行业的客户会发现,ÖLFLEX® ROBUS系列正是他们正在努力发现的。电缆的绝缘是由特殊的TPE制成。此款电缆两种认证可供选择,德国VDE认证,以及北美的UL认证。材料性能满足ECOLAB®标准测试,经验证线缆可以承受标准的工业清洗剂和消毒剂定期清洗。UNITRONIC ROBUST系列线缆为食品行业提供了低频数据传输功能,而同系列的光纤传输线缆可以在HITRONIC ROBUST系列中被找到。

 

在展会上展出的新产品:

 

EPIC® ULTRA H-B: 即使打开仍然安全

缆普同时也提供EPIC系列的矩形连接器,以及其附件,以满足食品行业的特殊需求。EPIC® ULTRA保护套是由FDA认证的蓝色塑料以及不锈钢制的锁闭部件制成,这样可以有效地对抗腐蚀带来的损害。保护套同时也是基于防水标准制作的,及时连接部分在清洗过程中同样可以做到防水效果。

 

SKINTOP® HYGIENIC

SILVYN® HYGIENIC, 新款追求卫生设计的导管,与SILVYN® HYGIENIC套管结合适用于生产区域。

 

诚邀您访问缆普SPS IPC 驱动展台,我们将为您带来全新的产品以及样本“缆普世界 – 食品饮料”,其中包含了本行业中所有的连接技术。

 

关于缆普集团

 

总部位于德国斯图加特的缆普集团是一家综合了解决方案,品牌化线缆产品以及连接技术的供应商。缆普的产品范围包括标准以及高柔性电缆,工业连接器和电缆夹套,定制的系统解决方案,对于未来的智能工厂自动化技术和机器人技术的解决方案,当然也包括技术配件。缆普集团的核心市场是工业机械和设备工程领域。其他主要市场分布在食品工业和能源以及汽车行业。

缆普集团自1959年创立以来一直保持着家族经营的模式。在2013/2014财年,缆普的营业额高达8.2亿欧元。它在全世界拥有超过3200名员工,18家生产基地和40多个销售子公司。同时它与100多家销售代理商有合作关系。