在InnoTrans展会缆普集团的新产品和独特的物流理念 - 加速缆普在机车行业的前进

缆普集团在InnoTrans的展台上展示了一系列新产品和服务,包括ÖLFLEX®TRAIN

缆普集团在InnoTrans的展台上展示了一系列新产品和服务,包括ÖLFLEX®TRAIN

在InnoTrans展会缆普集团的新产品和独特的物流理念

加速缆普在机车行业的前进


斯图加特,2016年9月20日


机车行业对质量和交付能力的需求很高 - 这是缆普集团正面临的一个挑战。 作为总部位于斯图加特的全系列电缆,连接器与配件供应商,缆普在柏林主办的运输工程展会InnoTrans上(10.1展厅,103号展位)展示了包括ÖLFLEX®TRAIN在内的一系列新产品和服务。 这些电缆专为铁路运输而设计,符合众多国家和国际规范和标准。 缆普也将其成功的物流理念转移到机车行业。 即使是小批量,公司也可以在24小时内提供许多标准产品。 这在行业是前所未有的。

 

交货时间短,最小起订价格低

针对机车,火车车厢和地铁列车制造商的电缆组装服务的交付时间需要几个月可以说是行业内的标准,但是在缆普集团这里,该标准已经变成了过去时。即使需要订购罕见的电缆和附件类型,传统家族企业能比其他供应商快几个星期。另一个不寻常的额外收获是:客户可以从缆普订购100米甚至更小的量。根据要求,缆普可以将电缆切割成合适长度,以便客户节省存储成本。缆普也不设最小订价格。这是一个重要的优势,特别是在将新开发的机车或车厢类型投放市场之前的忙碌阶段,因为制造商常常必须在最后一分钟重新布置电气系统。 “在这里我们看到了缆普的一个重要的机会,”ThorstenGrünberg说,他自春季以来一直是缆普的机车市场经理。
高效交货能力是网络紧密结合的物流中心和持续数字化物流流程的结果。 缆普集团在路德维希堡的服务和物流中心是设定的标准。超过90,000个产品存储在这个有着全自动化高架设施的30000平方米的建筑中;每年从这里提供一百万条电缆。

经过严苛测试后的质量
缆普不仅仅想靠交付能力被机车行业所接受 -  他们希望利用高品质的产品成为影响客户的一个因素。 在世界各地拥有众多自身测试中心缆普集团保证了这种质量。 你会发现缆普工程师把所有最新的产品在这些设施中进行坚韧的耐力测试。 例如,高柔性电缆在各种速度和极端弯曲半径下经历数百万次弯曲循环。缆普还坚守自己的测试,以评估耐热性和耐寒性,耐火性和对各种介质的耐受性,从而保证在最重要的市场获得批准。 只有在这个“酷刑室”生存下来的产品才能够在我们的产品系列中出现。

丰富的机车行业新产品
9月20日至23日,缆普集团在德国柏林展览中心103展厅展示了新的,经过试验和测试的产品。
- ÖLFLEX®TRAIN是铁路行业的新产品系列。在InnoTrans展上,缆普展示了专门为欧洲市场开发的这一系列的产品。这些电缆在缆普韩国的城南工厂和测试中心制造。
- UNITRONIC® 和 ETHERLINE® 数据通信系统。 UNITRONIC®产品是新开发的,经过试验和测试的产品线如ETHERLINE®已经根据EN 45545防火标准,通过增强防火性能而得到改进,用于乘客运输。
- SKINTOP®ST-HF-M 是一种无卤素,高阻燃和自熄性的电缆夹套。
- EPIC®工业连接器系列,设计用于高达35安培的大电流。
- SILVYN®HIPROJACKET是一种防火电缆保护软管系统,可保护内部不受高达1640°C温度的火焰和液态金属的伤害。
- FLEXIMARK®是缆普的标记系统。为了在铁路工业中标记部件,符合EN 45545中所述的严格的防火要求。

 

关于缆普集团

 

总部位于德国斯图加特的缆普集团是一家综合了解决方案,品牌化线缆产品以及连接技术的供应商。缆普的产品范围包括标准以及高柔性电缆,工业连接器和电缆夹套,定制的系统解决方案,对于未来的智能工厂自动化技术和机器人技术的解决方案,当然也包括技术配件。缆普集团的核心市场是工业机械和设备工程领域。其他主要市场分布在食品工业和能源以及汽车行业。

 

缆普集团自1959年创立以来一直保持着家族经营的模式。在2014/2015财年,缆普的营业额高达8.86亿欧元。它在全世界拥有超过3,300名员工,17家生产基地和39个销售子公司。同时它与100多家销售代理商有合作关系。