缆普集团在eCarTec展会上展示了新的充电系统 - 使充电变得容易
缆普集团在eCarTec展会上展示了新的充电系统
使充电变得容易
斯图加特,2016年10月18日
缆普集团旗下公司Lapp Systems GmbH将于10月18日至20日在慕尼黑参加eCarTec展会上展出其充电系统,以展示如何方便地为电动汽车充电。在缆普展台(A5展台,201号展位),参观者可以试用方便的新式充电插头,具有三壳设计和实用的Lapp HELIX快速充电电缆,这款独特设计的充电系统由缆普为宝马开发和制造。 缆普还展示了创新的技术形式,使充电过程更容易更安全,例如集成RFID芯片的充电插头,能将车辆自动登记在充电站上。为电动和混合动力汽车定制生产的充电解决方案是Lapp Systems的特色之一,缆普集团旗下公司,是电缆和连接技术的集成解决方案和品牌化产品的领先提供商。它们在技术上协助正在设计中的车辆,并且使得车辆的设计和外观方面也与车辆的总体概念相和协。
宝马的新充电系统
今年在市场上推出的新型缆普充电系统用于BMW i系列(BMW i3和BMW i8)和BMW iPerformance车型(2系Active Tourer,3系,X5和7系)等设计。这些与以前的不同之处在于它们现在用稍粗的电缆,具有三相设计,其充电容量为22kW(而非先前的7.4kW),从而确保在更短的时间内,更多的电能可以流入电池。多亏一个适应用户食指的凹槽,使连接器更轻,更时尚,也更易操作。连接器不再是压制成型,而是由三个壳体组装并使用六个螺钉固定,它们将保持完全密封。这三个壳体可以实现更广泛的设计变化和对比色,用于深灰色和蓝色的宝马。即使在为其他制造商生产的版本的情况下,设计师能够自由支配他们的想法,应用他们的企业设计到所有变化的连接器中。
智能的商标
放置在连接器的上壳体上的商标是充电系统上的一个重要细节。 然而从技术角度来看,商标之下更加有趣,以哥本哈根的汽车共享供应商Drive Now为例:存储客户数据,并通过无线电在充电点进行注册的RFID芯片。 由于RFID芯片被分配给唯一指定的车辆,所以经营者总是可以知道哪辆车正在充电,以及过程中正在使用多少电力。 驾驶员还可以立即看到他们应该插入哪个充电桩,连接器中的哪个充电点。 Lapp Systems GmbH系统工程师Peyman Negahban Kardjan说:“对我们的客户来说,充电过程是安全的,适合日常的使用也非常重要,这有助于提高电动汽车的接受度。”
运用缆普技术的Wallbox
宝马在i3和i8中引入的设计语言 –灰色,银灰色到黑色,搭配淡蓝色- 而BMW i Wallbox充电站沿用该配色,并搭配黑色主体与银灰色的框架。 淡蓝色的充电站再次由Lapp Systems的电缆提供。 Wallbox可以安装在家庭车库或公司停车场,以便即时提供电能。
用蜗轮节省时间
来缆普展台的参观者可以尝试实用的HELIX快速充电电缆,这是由缆普于2012年推出的,作为BMW i3的完全组装式充电系统,并自那以后经历了持续的进一步发展。电缆在需要充电时,会从盘形蜗轮中抽出,一旦充电过程完成就回弹到螺旋形状,可以说它能自动整理。 比类似于旧电话接收机的传统线圈具有相同的延伸长度,但是重量轻了40%。
你能来eCarTec的A5厅210号找到缆普展台
关于缆普集团
总部位于德国斯图加特的缆普集团是一家综合了解决方案,品牌化线缆产品以及连接技术的供应商。缆普的产品范围包括标准以及高柔性电缆,工业连接器和电缆夹套,定制的系统解决方案,对于未来的智能工厂自动化技术和机器人技术的解决方案,当然也包括技术配件。缆普集团的核心市场是工业机械和设备工程领域。其他主要市场分布在食品工业和能源以及汽车行业。
缆普集团自1959年创立以来一直保持着家族经营的模式。在2014/2015财年,缆普的营业额高达8.86亿欧元。它在全世界拥有超过3,300名员工,17家生产基地和39个销售子公司。同时它与100多家销售代理商有合作关系。