缆普在SPS IPC Drives展示新的连接器,组件和电缆

缆普在SPS IPC Drives展示新的连接器,组件和电缆
建立新连接

斯图加特,2016年11月22日

柔韧性,易用性和稳健性是工业连接解决方​​案的关键标准。缆普集团在纽伦堡SPS IPC Drives展会上的展示反映了这些因素的重要性。集成连接解决方​​案的技术领导者于11月22日至24日在第6号展厅的258展位展示其产品。特别关注点在于新开发的模块化连接系统EPIC MH。该系统在广泛领域内都允许用户插入模块获取能源,信号和数据,并且也符合市场标准。还有ÖLFLEX CONNECT SERVO系列伺服装配产品,用于例如新一代西门子控制器或Fanuc驱动器。 缆普还重组了其在HITRONIC系列光缆系统中为工业应用定制的组装解决方案组合。此外,缆普还展示了全新的高动态拖链电缆和坚固的传感器/执行器电缆,以及电缆行业的第一批防静电电缆。

 

EPIC MH:全新模块化的一体连接器系统
缆普的新EPIC MH系统是一个模块化的多框架连接器,可以适应任何种类的能源,信号或数据模块。 不同功能的混合使系统非常通用。 它也符合市场标准。 因此,EPIC MH系统适用于各种应用,从机器人和开关设备机架到可再生能源装置以及机械和设备工程。 该系统也是铁路运输的一个有趣解决方案。 它通过EN 45545-2, R22和R23的测试要求,并符合风险层级 HL1,HL2和HL3。 EPIC®MH将于2017年1月推出。

 

更多适用于ÖLFLEX CONNECT SERVO的连接器
ÖLFLEX CONNECT SERVO是缆普集团战略的一个重要支柱。在这些伺服组件中,电缆和连接器都由半自动化连接,因而质量和屏蔽效果方面有很大提升。 Lapp Holding AG的董事会成员和首席技术官Georg Stawowy说:“对系统解决方案的需求不断增加,这就是为什么我们正在扩大ÖLFLEX CONNECT计划的原因。在SPS展上,缆普将添加另外两个版本的范围:
在驱动器方面,现在增加了一个由Fanuc制造的驱动器的连接器,随后是符合西门子,SEW和Rockwell标准的产品。它首先使用两种不同的塑料封装,然后注塑,使其有更紧凑的设计和更大的不渗透性。电缆的密封件是一体的,意味着它在组装期间不会丢失,并且没有螺钉。特别是对于紧凑型机器来说,具有更小的弯曲半径的节省空间的组件能与来自缆普的细电缆一起工作。
在控制器中,缆普现在提供EPIC运动控制,这是西门子新一代书本型控制器的连接器。这使得缆普成为唯一为西门子产品提供合算替代品的制造商。该连接器拥有最先进的技术。 ÖLFLEXCONNECT SERVO上的触点是半自动压接。这使得连接变得非常耐用和气密,防止接触部分的氧化。

 

定制化的HITRONIC光纤电缆组件
除了铜基组件,ÖLFLEX CONNECT产品系列还包括光纤电缆。 在SPS展上,缆普还展示了用于工业和办公的可直接使用HITRONIC光纤电缆。 用户可以从HITRONIC系列订购完整的即插即用电缆系统,无需昂贵的拼接,连接和常规工作。

 

ÖLFLEX CHAIN 90 P / CP高端工业电缆
缆普扩展线性能等级的新型ÖLFLEXCHAIN 90 P / CP设计用于不断移动的拖链。 电缆还具有更长的维护间隔,高耐磨和防缺口PUR外护套,以及在低温下还能保持灵活的特殊TPE导体绝缘。 这使它在室内和室外都适用,也可用于小弯曲半径这样的有限空间,例如在工业驱动器,风力涡轮机或电动车辆中。 它非常耐矿物油基润滑剂,紫外线和极端天气,无卤素并且高阻燃。 除此之外,ÖLFLEXCHAIN 90 P / CP通过了UL / cUL认证,增加了1000伏的工作电压,这意味着它被批准在北美地区使用。 电缆有非屏蔽(P)或屏蔽(CP)两个版本。

 

UNITRONIC ROBUST S / A用于传感器/执行器电缆
同样强大的是用于传输来自传感器和执行器信号的新型UNITRONIC ROBUST S / A传感器电缆。 它扩展了缆普已经包括控制,以太网和总线电缆的ROBUST系列。 来自缆普的ROBUST电缆在食品行业,潮湿环境和户外应用等需要与清洁剂或生物油接触的地方有很大优势。 该护套耐热水也耐冷水,并且具有低的吸湿率。 温度范围在固定安装中为-50至+ 90°C,在移动应用中为-40至+ 90°C。

 

符合TRGS 727的防静电电缆
在缆普展台上能一饱口福的是电缆行业的创新 - 防静电电缆。 它们为那些会由静电荷引起的火花而可能导致灾难的地方提供更大的安全性,例如在石油钻井平台,炼油厂或在加工木材或面粉的时候。 为了防止这种情况的发生,缆普开发了一种带有防静电护套的电源线。 这些电缆已经在挪威服务供应商Aker Solutions的石油钻井平台上使用。 护套由具有增加导电性的特殊添加剂的塑料制成。 护套材料的组成和制造都受专利保护。缆普集团是世界上第一家提供这种防静电电缆的制造商。可根据要求提供具有此属性的其他电缆类型。

 

你可以在SPS IPC Drives展会6号展厅的258号找到缆普展台

 

关于缆普集团

 

总部位于德国斯图加特的缆普集团是一家综合了解决方案,品牌化线缆产品以及连接技术的供应商。缆普的产品范围包括标准以及高柔性电缆,工业连接器和电缆夹套,定制的系统解决方案,对于未来的智能工厂自动化技术和机器人技术的解决方案,当然也包括技术配件。缆普集团的核心市场是工业机械和设备工程领域。其他主要市场分布在食品工业和能源以及汽车行业。

 

缆普集团自1959年创立以来一直保持着家族经营的模式。在2014/2015财年,缆普的营业额高达8.86亿欧元。它在全世界拥有超过3,300名员工,17家生产基地和39个销售子公司。同时它与100多家销售代理商有合作关系