2017德国纽伦堡国际工业自动化及元器件展 高性能工业网络交换机

lapp etherline access switches

在SPS IPC Drives 2017中,Lapp第一次展示了以自己 ETHERLINE®品牌命名的工业以太网交换机。

 

 交换机担任了以太网网络中数据业务的领航员。在纽伦堡SPS IPC Drives 2017展会上, Lapp第一次展示以ETHERLINE® ACCESS命名的模型。 它们的表现令人印象深刻,即使是对高要求的工业用户而言也是如此。因此,即便是网络中的250个活动组件运作,中断后重新建立通信所需的重新配置时间只需20毫秒。除此之外,交换机还配备了尖端的诊断和冗余功能。

 

Lapp已决定推出自己的交换机,因为只有当一个工业级交换机和工业品牌电缆相结合,例如LAPP Etherline®网线 ,才能保证在传输质量和可靠性方面的最高性能。客户不需要从不同的供应商购买不同的组件。而是他们可以从一家供应商获得完整的通信解决方案,以满足工业应用中最高的要求。

 

Lapp交换机目前有四个型号供选择:“Managerment管理型”,即提供可配置的交换机,五个或八个RJ45端口,对应型号为ETHERLINE® ACCESS M05T 或 M08T。  对应的,ETHERLINE® ACCESS U05T 和 U08T交换机为“非管理型”。所有四种交换机都无风扇且免维护,并有两路冗余电源连接以确保可靠的运行。