缆普集团亮相2018汉诺威展

更有价值的创新动力拖链电缆

 

斯图加特,2018年3月15日

 

2018汉诺威展上(11厅C03展位),缆普集团将展出一些来自ÖLFLEX®和UNITRONIC®的动力拖链的创新连接方案。

 

缆普特制PU材质带来更多收益

 

ÖLFLEX® CHAIN 819 P和有护套版本ÖLFLEX® CHAIN 819 CP是装有抗油性外鞘的柔性控制电缆,可多达500万次弯曲循环。它们是基本性能分类里的代表产品,用于中等距离或加速度,拥有在北美使用的UL/cUL AWM认证。他们正在逐步取代先前的两款基本动力链电缆ÖLFLEX® CHAIN 808 P和ÖLFLEX® CHAIN 808 CP。

 

阻燃性是通过一种新型的缆普特殊PU材料实现的。它具有与PUR相似的材料性质,以及UL认证所规定的必要阻燃剂。

 

特殊PU材料能令用户受益。一方面,新型的动力拖链电缆更加经济,并且得到了UL认证。另一方面,耐磨护套材料的增加,延长了牵引链的维护间隔。此外,出口商可以减少库存,因为新的电缆可以在北美和欧洲使用600伏或1000伏电压。

 

与profinet兼容的电力链连接电缆

为巩固缆普在市场上作为一个完整PROFINET兼容电缆供应商的地位,缆普为PROFINET®分销商提供兼容PROFINET的ÖLFLEX® CHAIN PN连接电缆来扩展它在这一领域已然高度成熟的业务。在基本性能分类中,它被设计为轻到中等应力的动力链,阻燃,拥有UL/cUL认证,被批准在北美使用。耐高温的PVC护套允许在超过90摄氏度的环境下使用,而耐油的电缆也能够在恶劣的环境中应用。ÖLFLEX® CHAIN PN对于汽车行业和相关供应商尤其有吸引力,他们设计的系统与PROFINET兼容因此更喜欢使用与PROFINET兼容的组件。

 

特殊PE带来更高的数据率

新推出的UNITRONIC® FD Li 2YCY (TP)低频数据电缆也适用于拖链。它耐紫外线、抗臭氧,而其特殊的PE绝缘芯线具有低电容和低衰减的特性。这带来更高的数据速率,也能够使用于比传统PVC绝缘芯线电缆更长的移动距离。这些芯线也成对扭曲,铜护套可以防止电磁干扰。新电缆适用于数据传输测控技术,花费低于加护双绞线UNITRONIC® FD CP (TP) plus数据与聚氨酯护套电缆。