缆普集团新的食品技术解决方案
缆普集团新的食品技术解决方案
认证的连接技术
斯图加特, 2015年3月24日
总部位于斯图加特的缆普集团首次在AnugaFoodTec展会上(5.1馆,b090展台)展示其广泛的连接解决方案组合。产品符合全球食品和饮料行业的严格要求,拥有ECOLAB®认证,同时也符合EHEDG规格。
真正的亮点是EHEDG认证的电缆密封套SKINTOP® HYGIENIC,因为其形状、精度和材料都符合最高卫生标准。SKINTOP® HYGIENIC是由不锈钢V4A(1.4404)制成,在生产过程中完全可以与食品直接接触。它没有棱角或边缘,他的密封圈是由FKM弹性体的基础材料制成的,适用于食品。SKINTOP® HYGIENIC成为第一个接受新的EHEDG认证测试的产品–由德国弗赖辛的Weihenstephan研究所进行测试。
另一个关于食品技术的重要话题是电磁干扰。这就是为什么缆普产品范围包括了新的不锈钢密封套SKINTOP® INOX SC。它有一个紧凑的设计,凭借高导电性和弹性抗电磁干扰触点弹簧,保证提供最佳电磁防护。SKINTOP® INOX SC适用于不同屏蔽直径抗电磁干扰场合。
缆普Ölflex®品牌旗下也有适用于食品和饮料加工行业的动力控制电缆。这包括Ölflex® ROBUST对各种环境影响有出色的抗性。电缆的绝缘材料由PVC和聚氨酯制成,它同时获得UL认证,适用于一系列精确协调的应用。通过材料性能测试和功能测试,确保推荐的电缆与一般工业清洗剂和杀菌剂兼容。因此该电缆被授予ECOLAB®认证。
ETHERLINE® Cat5和Cat6电缆可以应用于数据交换。缆普的圆形和矩形连接器有着广泛的产品范围,例如EPIC® ULTRA,抗腐蚀抗海水矩形连接器。还有适用于低温区的产品,如SKINTOP®COLD,温度范围可低至零下70摄氏度。
其他新增产品包括采用卫生设计的SILVYN® HYGIENIC导管夹套,适用于产品区,同时配备了相应的软管,和一个FLEXIMARK®不锈钢标识。
在AnugaFoodTec展会上,缆普还展示了其针对食品饮料加工行业的最新产品样本。名为“缆普世界–食品饮料加工技术概览”,全方位总结了该行业的连接技术。
符合EHEDG认证的SKINTOP® HYGIENIC电缆夹套是缆普在食品饮料加工行业的一项亮点。

关于缆普集团
总部位于德国斯图加特的缆普集团是一家综合了解决方案,品牌化线缆产品以及连接技术的供应商。缆普的产品范围包括标准以及高柔性电缆,工业连接器和电缆夹套,定制的系统解决方案,对于未来的智能工厂自动化技术和机器人技术的解决方案,当然也包括技术配件。缆普集团的核心市场是工业机械和设备工程领域。其他主要市场分布在食品工业和能源以及汽车行业。
缆普集团自1959年创立以来一直保持着家族经营的模式。在2013/2014财年,缆普的营业额高达8.2亿欧元。它在全世界拥有超过3200名员工,18家生产基地和40多个销售子公司。同时它与100多家销售代理商有合作关系。