缆普和BELECTRIC OPV缔结了战略合作伙伴关系

 Lapp Holding AG 技术与创新委员会成员Georg Stawowy和Belectric OPV的首席执行官Ralph Pätzold博士在Belectric OPV位于Kitzingen的生产基地签订了合同。

Lapp Holding AG 技术与创新委员会成员Georg Stawowy和Belectric OPV的首席执行官Ralph Pätzold博士在Belectric OPV位于Kitzingen的生产基地签订了合同。

缆普和BELECTRIC OPV缔结了战略合作伙伴关系
有机光伏新连接技术


斯图加特,纽伦堡2016年9月12日

连接解决方​​案的领先制造商缆普集团和有机光伏(OPV)市场领导者Belectric OPV已经达成了建立紧密合作伙伴关系协议。 Lapp Holding AG 技术与创新委员会成员Georg Stawowy和Belectric OPV的首席执行官Ralph Pätzold博士在Belectric OPV位于Kitzingen的生产基地签订了合同。两家公司希望共同开发用于柔性有机光伏模块的连接和布线新技术。目的是创造一种比迄今为止更通用的解决方案,并且适合于任何薄膜的材料。此外,模块接入点(MAP) -  薄膜和电缆之间的连接点 - 要更加紧凑。这对于使薄膜模块不显眼地集成到建筑物外墙中是至关重要的,在那里它们产生清洁能源。这将给予设计师和建筑师最大可能的设计自由。 缆普集团太阳能市场经理Reinhard Probst说:“开发已经开始进行了,应该在2017年完成一个可批量生产的产品。

 

长期合作伙伴关系

缆普和Belectric OPV的合作并不是什么新鲜事,只是一个长期合作关系的延续。 缆普为Belectric OPV开发了一个太阳能组件的连接点,用于米兰2015年世博会德国展馆。 太阳雕塑像巨型蕨类植物一样进入空中,电力通过几乎看不见的连接点进入电缆,看起来像“树叶上的细枝”。

 

更灵活的加工设计
缆普的开发过程是使用有机光伏技术的一大进步。 米兰展馆的连接点非常紧凑并且完全防水。 这些是新的解决方案也将具有的属性,但是在材料选择和载体膜的厚度方面将更加灵活。 不管模块在哪里制造都可以连接到连接点,保证了在生产中的高灵活性。

 

专利技术
合作伙伴对于整个事情如何工作将始终保持守口如瓶,直到专利进程启动。 这两家公司希望在指定期限内保留此技术的专有权。 在此期间,Belectric OPV将获得缆普的连接点,缆普将仅提供给Belectric OPV。 “我们已经相互认识很长时间了,彼此有很大的信任,我们相信有机光伏是一种未来的技术,在缆普集团会有巨大的潜力,”Georg Stawowy说。 “因此,战略合作伙伴关系也是合理的下一步。

 “通过与缆普的这种战略合作,我们一直在持续走有机光伏产业化的道路。”Ralph Pätzold补充到,“OPV不能与主要由模块化概念定义的传统光伏技术进行比较,因此,为了给客户充分挖掘OPV的独特性,我们不断关注最终的整个系统,其中还包括电气系统组件。我们希望与在缆普的强大合作伙伴们,共同努力开发这些。”

 

进一步项目计划
缆普集团和Belectric OPV已经在计划利用新工艺创造更多项目。 有一个概念是更好地利用现有的表面。 “多亏了新的系统技术,我们可以为建筑师提供一个连接系统,实现可视化地整合到建筑的整体外观,强调OPV集成的关键美学优势,”BELECTRIC OPV业务开发总监Hermann Issa说 。 除了集成到建筑物中,可以使用以前从未被关注过的表面,例如屋顶,因为静电原因在过去不能使用。 “当然,这个系统更轻,在一定程度上,其形状和颜色可以很容易地适应建筑物或周围环境”,Reinhard Probst说。

 

 

关于缆普集团:

总部设在斯图加特的缆普集团,是集成解决方案和品牌产品的电缆及连接器技术领域的领先供应商。其产品包括电气和光纤电缆,工业连接器,螺杆,定制化布线解决方案,自动化和工业4.0和智能工厂机器人解决方案。缆普集团的核心市场是机械和设备工程。其他重要的市场是食品,能源,流动性和生命科学行业。

该集团成立于1959年,是完全由家族拥有。在财政年度2014/15,它实现了8,86亿欧元的综合营业额。它拥有3,300名员工,拥有17个生产基地和超过39家国际销售公司及与伙伴公司遍布在100多个国家。

 

关于BELECTRIC OPV:
BELECTRIC OPV,总部设在纽伦堡和基青根,是有机光伏市场的领导者。BELECTRIC OPV生产有机太阳能电池,着重于客户定制化的解决方案。此外,BELECTRIC OPV致力于研发,不断为客户提供有创造性和创新性的解决方案。其使用了一种将印刷,层压和激光结构化方法结合在一起独特的制造工艺。由于高水平的可扩展性和生产定制设计的可能性,这成为了特别的优点。 当将OPV集成到现有和全新产品中时,BELECTRIC OPV会为其客户提供系统解决方案。 BELECTRIC OPV有两条产品线:“Solarte”被建筑师和设计师所应用,“Power Plastic”被大型工业所应用。 BELECTRIC OPV的产品是创新,质量和设计的代表。