缆普集团推出工业机械以及工厂工程新产品

2015

缆普集团推出工业机械以及工厂工程新产品

缆普利用新的连接解决方案攻克新市场

 

斯图加特,2015年11月24号

 

总部位于斯图加特的缆普集团将会在纽伦堡SPS IPC展(6号大厅,225展位)持续推出和改良工业机械以及工厂工程行业的新产品。其中包括引人注目的ÖLFLEX® 408 P和ÖLFLEX® 409 P,它们都搭配有坚韧但易剥离的PUR外护套。缆普同时也针对北美市场推出了众多通过UL认证的产品,包括ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A,硅胶外护套的单芯动力电缆,以及SKINTOP® CUBE,一个封闭的多电缆接入系统,具有广泛的应用可能。

 

一下是新产品的具体情况:

ÖLFLEX® 408 P / ÖLFLEX® 409 P: 坚强而且易于处理

这两个新产品结合了相互矛盾的特性,且相比较聚氨酯护套电缆更加容易处理。它具备抗高机械应力,对于油基润滑剂,稀释酸,碱性水溶液和其他学物质的一些接触抗性。这种坚韧性也是引人注意的。然而,对于抗切和抗撕裂的PUR外护套总是相对的难以剥离并且需要非常准确的工具设置。如果切的太深,芯线会被破坏。但如果切口不够深,外护套的强度使得它无法被剥除干净。ÖLFLEX® 408 P和409 P使得这些都变得不再困难。在外护套和芯线之间有一层间隙的功能性保护层,这使得外护套剥离变得更加简单和安全。ÖLFLEX® 408 P拥有VDE认证,现有灰色可供选择。ÖLFLEX® 409 P为了供应北美市场,则提供UL认证,黑色可供选择。

 

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A: 为北美研制的硅制电缆

单芯线搭配硅制外护套经常被用于控制柜内或者动力控制电缆。他们相比多芯线更加柔软,同时也可以采用多种颜色做出相应区分。缆普集团利用ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A充实了它本已非常完善的硅护套单芯线。它已通过北美市场认证,L AWM Style 3644。这款产品为侧重贸易的出口商提供了无线可能。这款线缆满足UL认证的工作温度(最高150摄氏度)以及最高1000V的额定电压,同时也是无卤设计。

 

SKINTOP® CUBE: 为北美市场设计的密封夹套

新型的SKINTOP® CUBE多线缆连接系统同样通过了UL认证,它可以接纳不同直径的线缆。这个产品的特色是灵活性。单根线缆可以被固定在框架中,就像乐高积木一样。得益于弹性体密封件的设计,夹套可以在没有干扰的情况下,在框架中形成密封性。该产品版本保持了以往版本的优势,同时获得了更多的认证,以此来为客户提供更多的服务与可能性。

 

在展会中展示的其他新产品:

 

ÖLFLEX® HEAT 125使在火灾中,他可以提供更好的表现,帮助减少对于生命安全的危害。工作环境可以达到+125°C,无卤。基于这些特征,无卤电缆可以被更加广泛地使用,无论是在工业还是公共建筑中。

新型的ETHERLINE® FIRE Cat.5e PH120是市场上第一款暴露在火焰状态下可以保证绝缘性至少120分钟以及 1 Gbit/s以上数据传输速度的产品。归功于他的双层屏蔽,它在高度电磁干扰的环境下也可以完美表现。新款的产品已经全面上市替代旧款产品。

 

新款SKINTOP® GRIP 拥有高度的应力缓释。此款电缆主要用于移动安装的机械以及系统部件,如脚踏开关,圆锯盘或按钮控制单元。

 

EPIC® ULTRA H-A 3是一个紧凑的矩形连接器,适用于控制柜中狭小的空间,归功于其360°的全面屏蔽,使其拥有良好的电磁兼容性。

ETHERLINE® PN Cat.5 RJ45 assemblies 完善了缆普集团在Profinet兼容附件产品领域。它们可以被直接使用,并且有多重配置可供选择。

 

关于缆普集团

总部位于德国斯图加特的缆普集团是一家综合了解决方案,品牌化线缆产品以及连接技术的供应商。缆普的产品范围包括标准以及高柔性电缆,工业连接器和电缆夹套,定制的系统解决方案,对于未来的智能工厂自动化技术和机器人技术的解决方案,当然也包括技术配件。缆普集团的核心市场是工业机械和设备工程领域。其他主要市场分布在食品工业和能源以及汽车行业。

缆普集团自1959年创立以来一直保持着家族经营的模式。在2013/2014财年,缆普的营业额高达8.2亿欧元。它在全世界拥有超过3200名员工,18家生产基地和40多个销售子公司。同时它与100多家销售代理商有合作关系。