缆普电缆斯图加特中央实验室

water

当我们的客户使用我们的产品时,他们需要满足高质量标准和要求。 为了保证这一点,我们还在斯图加特拥有了自己的测试中心,该中心最近已迁入新的地点。

“我们的测试设施是产品质量的关键组成部分。因此,它们对于提高客户满意度至关重要。”产品管理和产品开发主管Guido Ege说道。 “我们保证我们的品牌产品具有预期的性能,我们在斯图加特的开发实验室和测试中心。新材料和新设计已获批准在这里投放市场。这包括通过使用现代化的实验室设备来满足法律要求,例如REACH或RoHS。”仅在斯图加特的中央实验室每年就测试约650根电缆和系统产品。 “一条缆普电缆将接受100项测试;一个连接器或电缆密封套将接受多达55个测试。”实验室负责人Michae lHagenmüller说道。 “ 缆普产品还需要满足许多要求。”他和副主管Tanja Wieland负责斯图加特的实验室。他们与其他九位同事一起日复一日地仔细检查我们的品牌产品。如果产品能够经受团队的严格判断并通过缆普“酷刑室”中的许多测试,它们才会进入市场并进入客户的手中。

为我们的客户做好准备

实验室任务通常来自缆普的建筑行业和开发部门。这意味着主要是我们的新产品和创新最终出现在实验室工作台和测试设施中。 Guido Ege说:“当我们从客户那里收到有关耐用性和应用领域的具体询问时,我们还会进行测试,并需要向他们确认我们的产品可以安全使用。”例如,某些客户在选择正确的电缆或系统产品时需要专业的技术建议。 “例如,他们可能想知道可以在液压油中放置哪条电缆,”迈克尔·哈根穆勒说。 “由于测试的结果,我们现在有了自己的数据库,其中包含各种机油供我们参考。”其他客户可能会将一段电缆引入缆普实验室。然后,实验室团队可以找出样品中包含哪些材料或确定材料属性。 “其他常见问题包括我们产品的一般操作条件和预期使用寿命,” Tanja Wieland说。在斯图加特的中心实验室,我们的实验室团队会提供基本结果,以实现“以客户为中心”的缆普价值。迈克尔·哈根穆勒(Michael Hagenmüller),坦贾·维兰德(Tanja Wieland)及其同事都处于很高的水平。因此,工作环境也需要提供最佳条件。今年,斯图加特的实验室搬到了一个新的更大的地点。现在,我们有500平方米的电缆实验室和200平方米的系统产品实验室供团队使用。房间配备了最先进的测试设备,其中一些是由员工与测试设备制造商合作开发的。 “我们所需要的并不总是可以立即获得,” Michael Hagenmüller说。这些设备和机器还符合最高质量标准。 “我们有一个出色的新实验室。搬迁的结果是,我们取得了许多进步,我们可以更加高效地工作。”不仅取决于客户,还取决于实验室团队的结果- 缆普的许多其他员工也需要依靠其准确性。只有这样,我们才能成功完成具有开创性的工作。

最高标准的大量测试

我们的电缆进行了许多测试。例如,对它们进行了耐寒和耐热性,材料的阻燃性,老化,耐化学性,各种环境影响(例如紫外线或臭氧层中的辐射)以及电缆的电气性能的测试。但是,实验室团队测试电缆中所用塑料的成分也很重要。 “我们在这方面非常谨慎,因为我们必须购买材料并确保其质量,” Tanja Wieland说。例如,购买的塑料可能包含禁用的柔软剂或其他物质。毋庸置疑,我们的系统产品也经过了测试。 “一台测试机可以将它们放在一起并分开数百次,” Tanja Wieland说。这将检查我们的客户是否可以长时间使用连接器,而不会造成材料损坏或连接器损坏。在专为实验室定制的集尘室中,专家测试了连接器是否牢固到足以防止微小微粒的程度。自2019年9月以来,我们在斯图加特的中心实验室一直面临着最新的挑战:实验室希望在两年半的时间内获得DIN EN ISO / IEC 17025认证。