alter Browser Firefox Browser Internet Explorer Browser Safari Browser Opera Browser
 
 

缆普提高整体系统电磁兼容性的连接技术

提高整体系统电磁兼容性的连接技术

 

让干扰没有机会

一个优良屏蔽电缆连接可以避免电磁干扰的影响。经常被遗忘的敏感点有电缆夹套和连接器。一个大的连接面积和低电阻接地的关键在这里。缆普集团不仅提供电缆,也提供结合了最佳的电磁兼容性和易于装配的电缆夹套和连接器。

根据定义,一个整体系统是电磁兼容的,当他运作时不能被其他系统的电子或电磁领域所影响。低屏蔽的连接,特别是在电缆夹套周围或连接器中,通常能解决这样的干扰。这也使得它有些奇怪,虽然符合标准,法律要求,甚至是一个电磁兼容指令规范许多领域的电缆和连接技术,它们却很少被准确地布线。根据电磁兼容法规,连接器和电缆是没有直接作用的部件。然而,这并不意味着每个制造商可以按自己喜好定义其组件的电磁兼容功能。相反,一些屏蔽电缆类型相关的EMC要求,如Ölflex®140cy是欧洲或国家电缆设计标准。

 

低电阻

从电磁兼容的角度来看,电缆和连接器之间的理想连接是什么?最重要的要求:电缆屏蔽和接地之间的电阻必须尽可能低。对于这一点,接触面积必须尽可能大。一个被扭曲成一个香肠形状的编织屏蔽,只有通过一些业务工匠标准缚住连接器外壳的一个点,,但其他标准应该适用于该地区日益敏感的电子设备。事实上,电缆屏蔽应该是完整无缝的从电缆夹套过渡到连接器。只有这样连接器外壳运作才能像一个法拉第笼,隔离外部干扰信号。同样重要的是,这种最佳的屏幕接触发生在电缆的两端,并连接到接地线,因为它是最薄弱的环节,用来确定屏蔽是否有效。

大面积金属和高电导率的完整电连接器能提高屏蔽效果。一个典型的例子是EPIC® ULTRA矩形连接器。所用的金属外壳是里面密封的镍镀层,这意味着这两种金属外壳零件有很大的接触面积。SKINTOP® MS-M BRUSH电缆夹套完美的配合它,作为一个筛选整体系统,从连接器过渡到电缆也需要提供一个紧密的密封。“虽然屏蔽通常用弹簧固定,但BRUSH上此功能是由排列在圆环上的上千个刷毛。优点:巨大可变的夹紧范围使得装配,拆卸和配置更快更容易。电缆固定于中心,连接,拉紧,放松和密封只需要一个操作。从外部干扰信号引起的电流有效地被高传导力的360°刷毛屏蔽所转移。这是在发送敏感信号时尤为重要的”,缆普的产品经理Cornelia Kuntzer解释说。

 

 

保护不足 - 一个共同的问题

当缆普专家打开控制柜时,他们能立即发现是否可能存在电磁兼容问题。例如,如果门上没有接地的带子,屏蔽性就会变差选。如果在控制柜中有小缝隙,那么意味着建议电缆的弯曲半径没有实现,这说明电缆在电缆出线后会马上弯曲,这可能会导致它没有百分之百保证屏蔽编织真的安装在一个大面积上。如果高电流的电力电缆直接被排线在这旁边,强电磁脉冲可能会分散到低屏蔽电缆,导致干扰到整个工厂。这就解释了为什么有时一个机器人突然停止,没有明显的原因,每个人都迫切地寻找故障,直到有人发现了这些不专业的安装和布线”,Cornelia Kuntzer说。

SKINTOP® MS-M BRUSH就是这一关键应用解决的方案。不管你是如何转向或弯曲连接器和电缆,电缆的屏蔽编织和电缆夹套刷毛的插入区域之间的接触区域总是很好。无论是在固定组件的外壳或移动应用,这都行之有效,如在一个机器人的手臂上的几个电源和数据网络电被排线在一个非常狭小的空间。

 

屏蔽的修补程序

缆普用一个巧妙地设计,开发其电缆夹套使整体系统的电磁兼容性和功能性可以达到最大程度。然而,你永远不能完全确定。一个典型的例子是,当技术人员不小心切过深,损坏了屏蔽,影响了屏蔽。也不能完全排除在自动剥离过程中使用的组件有一定的生产公差。

如果装配工注意到了这个问题,这种类型的错误几乎可以完全消除。这就是为什么缆普已经制作了一个网络会议,主题是EMC和电缆接头,培训视频也将很快出现在YouTube上。如果,如上所述,还是出错了,受损的面积可以用自粘胶带来修补屏蔽。窗口切割非常有效。对于某些连接类型,只有一个狭窄的孔在外护套中被切断暴露了下面的屏蔽,而不是整个电缆终端被剥去。如果在这里出错,电缆需要被切断并返工,但是通常已经没有留下足够的长度了。

电磁兼容研究所已经证实EMC屏蔽不足是机械故障的常见原因,EMC优化电缆如SKINTOP® MS-M BRUSH大大优于传统方案的屏蔽。其结果是,用户较少担心电磁兼容相关的干扰。该组件还可以节省时间和金钱。

SKINTOP® MS-M BRUSH成千上万的刷毛排列成一个环形保护屏蔽

连接器如EPIC® ULTRA拥有巨大的金属面积和集成电气连接提供优秀的屏蔽性。