更多销售额,更多员工,更高收益

更多销售额,更多员工,更高收益

缆普集团持续盈利增长

 

斯图加特,01.03.2016

 

总部位于德国斯图加特的缆普集团在2014/2015(10月1日到9月30日)财年销售额获得了显著增长。在经历了过去两年的低增长之后,这个财年缆普集团销售额达到886,000,000欧元,迎来了8,1%的增长。税前利润增长了11.3%,达到了41,300,000欧元。集团员工数增加到3300人左右。Andreas Lapp,Lapp Holding AG的董事长这样介绍道:“我们基本实现了我们的目标,扩大了自身的市场占有率以及市场地位。虽然德国工程协会VDMA预测2015作为缆普集团最为重要目标市场的机械和工厂工程行业可能零增长 ,但是我们成功地将自身置身于不良趋势之外,做到了高于行业的平均水平。”缆普集团自身成功地摆脱了混合发展以及重要市场经济趋势恶化所带来的负面影响。销售层面的主动性,基础设施的投入,对系统解决方案的重视以及对市场的细分都使得我们可以在经济不良的时期仍然取得了很大的进步。欧元区以外的货币发展也对增加的营业额也产生了积极的影响。对公司影响非常大的年平均铜价也只是微微上升了一些(从525/100 kg 到 € 527/100 kg)。

 

各个地区的正面发展

在缆普集团划定的三个大区中,我们的销售额都取得了正面的成绩。

欧洲是缆普集团最为重要的市场,它占据了缆普集团总销售额的66,5%。总体销售额增加了2,8%,达到总额589,600,000欧元(去年为573,400,000欧元)。在奥地利,比利时,罗马尼亚,波兰以及意大利,我们都取得了积极地进步。

北美(美国,加拿大以及中南美洲)也通过努力取得了26,1%的增长,达到了销售额107,700,000欧元的销售额。(去年为

85,400,000欧元)由于今年的增长,它的集团总销售额占比从10,4%提高到了12,2%。美元的强劲汇率以及Cabos Lapp Brasil的合并(一家新工厂投产)给予这个区域强劲的推动力以及显著的增长。

亚洲(包括非洲,澳大利亚以及新西兰)也取得了强劲的增长17,4%以及总销售额188,900,000欧元(去年为160,900,000欧元)。集团总销售额占比为21,3%。除去货币汇率方面的影响,Lapp Korea显现了非常显著的增长势头。

 

健康的盈利以及财政状况

缆普集团的财政盈利状况非常健康。集团的总员工数上升了3,1%,达到了总数3300人。材料成本(包括人事费用,折旧以及其他经营支出减去其他经营收益)从285,900,000欧元增加到305,500,000欧元。以此同时,公司的税前利润增加了11,3%达到了41,300,000欧元。产权比例略有提升为57%。财务总监Andreas Hermann:说道:“缆普集团自身保持着良好的财务状况,同时我们也制定了一个非常健康的的长期发展计划,”

 

为持续增长而不断投资

缆普集团在14/15财年总共投资了20,4000,000欧元。最大的计划就是持续地上线以及升级新款SAP software ECC 6.0以及在重要的工厂提升生产能力。举例来说,位于印度以及保加利亚的生产工厂通过扩建,整体生产能力几乎达到了翻倍的效果。在法国Forbach的工厂中,一台新型的卷线机正在运转中。这台新机器可以使铜电缆的产量达到过往的一倍。这使得缆普集团成为了整个行业技术的先行者。俄罗斯新的行政以及物流中心正在加紧建设。2015春季位于斯图加特Vaihingen的新缆普欧洲总部也已经奠基开始建造。这个新的建筑为缆普集团提供了新的机遇,将以往的优势集中在一起使得它们更加有效,也为欧洲的客户提供了更好的技术与服务支持。这项工程由Lapp Immobilien GmbH & Co负责,共耗资28,000,000欧元。

 

优秀的创新与应用案例

-          缆普集团在上届Hanover展上推出了新命名的系统解决方案之一ÖLFLEX® CONNECT SERVO。这是新一代的伺服产品,在全球发售的同时大幅改进了连接解决方案的电气传动性而且更高效。缆普决定利用自身的ÖLFLEX® servo电缆产品群组以及新一代的连接系统与伺服驱动全球市场领导者Intercontec一起开拓全球市场。为此缆普集团开发了全新的自动化生产流程。缆普集团在欧洲,北美以及亚洲都设建立了专业的生产基地,为广大客户提供高品质本地化的服务。

-          缆普集团为食品行业开发了一套量身定制的连接技术产品群组。这些包括拥有特殊抗性的电缆,导管,夹套,连接器以及其他配件如电缆扎带等。组件符合严格的国际要求,如EHEDG设计规范或与ECOLAB® 清洁剂的适应性(另附详细篇幅)。

-          在2015米兰的世博会上,德国馆用它巨大的太阳能树吸引了参观者的眼球。它综合了有机太阳能电池(OPV)技术,与传统的太阳能电池不同,它是由许多柔性薄膜集成的OPV模块。安装在其中的革命性连接技术来自缆普。亚洲市场急需这项经典的光伏连接技术。

-          VARTA Storage GmbH和慕尼黑工业大学一起开启了一项新的计划,这项雄心勃勃的计划就是可再生能源的储存计划。这个计划于2015年十月开始,其核心是一个200千瓦/小时 的电池储存系统。缆普集团提供的ÖLFLEX®电缆为这个计划提供了安全的保证。

-          位于圣彼特堡的俄罗斯公司Technomarin是一家专业航海和航空无线电导航设备的开发与生产供应商。它针对北极的特殊气候,选择了缆普集团的产品用于它们生产的照明与导航设备。ÖLFLEX® HEAT系列电缆在零下100摄氏度的极端工作温度下仍然可以保持稳定的正常工作。

 

人是我们最为重要的资源

“正是我们乐于奉献的员工使得缆普集团取得了现有的成功“,Andreas Lapp这样说道。因为这个原因,一个人力资源的开发理念在整个缆普集团中被逐渐推广起来。员工可以在一系列培训计划中得到相应的认证或资格证明。其目的是进一步增加集团内部的管理人员人数。

目前,60名缆普学员在德国的合作大学中学习贸易与管理技术。他们中也包括来自厄立特里亚的难民。在未来三年内,缆普集团将培训被选中的9名难民成为工厂的机械操作员。难民将在这项培训开始前先在IHK(工业与贸易部)学习6-12个月。

归功于家庭意识的企业文化,3年前 U.I. Lapp GmbH获得了“家庭与工作“大奖,这个奖项是由德国联邦家庭事务部所颁发。今年U.I. Lapp GmbH也入围了这个评选的最终阶段,最后颁奖典礼将于2016年举办。

 

本财年的积极展望

缆普集团已经有了一个好的开始。集团同时希望这个财年也有稳定的增长。Andreas Lapp: “我们正期待着来自亚洲,北美以及中欧的重要推动。然而,汇率变动以及铜价的影响可能会左右公司的增长情况。”

  

 

关于缆普集团

 

总部位于德国斯图加特的缆普集团是一家综合了解决方案,品牌化线缆产品以及连接技术的供应商。缆普的产品范围包括标准以及高柔性电缆,工业连接器和电缆夹套,定制的系统解决方案,对于未来的智能工厂自动化技术和机器人技术的解决方案,当然也包括技术配件。缆普集团的核心市场是工业机械和设备工程领域。其他主要市场分布在食品工业和能源以及汽车行业。

 

缆普集团自1959年创立以来一直保持着家族经营的模式。在2014/2015财年,缆普的营业额高达886,000,000欧元。它在全世界拥有超过3300名员工,17家生产基地和39个销售子公司。同时它与100多家销售代理商有合作关系。