缆普集团显示出强劲的增长 - 更高营业额,利润上升,更多员工

全新的 ÖLFLEX® CONNECT SERVO伺服线束装配依靠其高标准的质量,强大的电磁屏蔽与全球的普遍性在市场上站稳了脚跟。

全新的 ÖLFLEX® CONNECT SERVO伺服线束装配依靠其高标准的质量,强大的电磁屏蔽与全球的普遍性在市场上站稳了脚跟。

更高营业额,利润上升,更多员工

缆普集团显示出强劲的增长

 

斯图加特,2017年3月14日

 

所有的迹象都表明缆普集团的强劲增长。在过去的一个财年FY15/16(10月1日至9月30日),来自斯图加特的电缆和连接技术集成解决方案全球市场领导者缆普集团在许多方面有了相当大的提升。净销售额上升至了9.01亿欧元。“我们在全球范围内扩充了客户数据库,对此我们非常骄傲,这表明了市场和顾客充分接受并认可我们的产品与服务。” Andreas Lapp,Lapp Holding AG董事长这样说道。税前收入增长3.9%,至4千2百万欧元。全职岗位数量增加了140个至3440人,而在缆普集团共有3530名员工。

 

健康的盈利与财务状况

在上一财政年度,缆普集团的收益和财务状况非常健康。权益资本比率为55.4,维持在较高水平。董事会财务官Andreas Hermann说,“缆普集团的财政状况良好,持续着健康地成长。归功于2020战略,未来几年也将迎来稳定且持续的增长。”

业务开发

尽管在一些行业中充满困难,缆普集团仍然能够保持自己的优势。如果铜价在整年中没有持续大幅下跌,并且汇率保持相对稳定,缆普集团可以实现营业额近8%的增长。而主要的负面影响是持续走低的铜价,从527欧元/100KG跌至438欧元/100公斤,跌幅达到了17%。由于电缆的实际价格是根据实时铜价计算的,所有当铜价下跌时,成交额也会相应的降低。而欧元区以外的货币发展也同样造成了负面影响。这些不利因素综合起来造成了净销售额约6%的下降。然而,这并不能准确反映公司的实际状况。

在过去一年中,缆普集团拓展了它的业务,例如ÖLFLEX® CONNECT系统解决方案。而同时也做了针对食品饮料与可再生能源目标市场的结构性需求营销优化。而现在,缆普集团准备进入另一个新的行业:机车线缆。集团已经开发了完整的ÖLFLEX® TRAIN产品群组与其他品牌的产品配合打入机车市场。

 

各地区发展变化

欧洲仍然是缆普集团最重要的市场,占了总营业额的69%。总金额达到6.20亿欧元,完成了5%的增长。而最重要的国家,是德国,2.68亿欧元,占比30%。在欧洲,比利时,西班牙以及意大利都呈现出了非常有利的发展。而在美洲大陆(美国,加拿大以及中南美洲),他们做到了1%的增长,营业额为1.09亿欧元。亚洲市场(包括非洲,澳大利亚与新西兰),由于相关项目的原因,营业额下降了9%,最终为1.71亿欧元。

 

确保未来的投资

最大的建筑项目就是位于斯图加特- Vaihingen的缆普集团欧洲总部。年底,大约有400名员工搬入了新的总部。新的建筑提供了整合缆普集团优势更有效地为整个欧洲,美洲以及南美的客户提供更有效支持与服务的机会。这个项目由Lapp Immobilien GmbH & Co.负责,总投资约为2.8千万欧元。而本财年预计总投资额为2.03千万欧元,缆普集团的投资额与上个财年旗鼓相当。而在其他地区,也有相应的投资项目,如Lapp Russia,一座新的管理与物流中心已经落成。余下重要的投资包括新的生产设施与各区域新SAP系统ECC6.0的相继投入使用。

 

创新与应用案例

缆普集团在2016年获得了创新TOP100的荣誉。这个奖项是由维也纳大学创新科学研究者Nicolaus Franke领导的小组所评选。而其协助公司的过程尤其值得尊敬。Georg Stawowy,董事会技术与创新官这样说道,“我们希望通过我们的创新开拓新市场,但我们也希望提供最新和最好的产品。”而与OPVIUS(原名Belectric OPV),有机光伏系统市场领导者,的战略合作伙伴关系将会为未来有机光伏技术提供新的连接器技术发展。

 

缆普集团的部分创新产品与应用案例:

-          ÖLFLEX® CONNECT SERVO:新一代的伺服装配技术[1] 。缆普将所有线束装配业务集中并标准化为新的产品系列ÖLFLEX® CONNECT。为此,缆普分别在美国,欧洲与亚洲建立了设计,建造与装配中心。也因为这样,装配中心的数量从2015年的5个上升至2016年的12个。新款ÖLFLEX® CONNECT SERVO是一个非常成功的产品。这是全新一代的伺服系统,电机的连接解决方案被进一步改进,使得它更有效率,同时保证了在全球范围内的统一质量。ÖLFLEX® CONNECT SERVO最重要的客户之一就是EMAG集团,位于斯图加特旁Salach的全球领先精密金属件加工系统制造商。

-          抗静电电缆:缆普电缆是第一家为防止灾难性事件开发电缆的制造商。这些抗静电电缆会立刻放出静电荷来确保安全,尤其是在那些可能因为静电产生火花而引起灾难的场所,如石油钻井平台,炼油厂或木材与面粉加工厂。这些电缆已经被挪威公司Aker Solutions用于石油钻井平台了。

 

成功的人力资源政策

U.I. Lapp GmbH在2016年6月的“成功家庭”中小企业评选中获得了第一。这个评选由德国联邦家庭事务部举办,评选出德国家庭友善度最高的企业。超过400家企业申请了这个奖项,为此他们提供了自身如何平衡员工工作与家庭生活的相关数据与信息。而缆普集团的优势在于以下关键。灵活的工作时间模块,关键点在于利用如物流部门的交换平台做到有利于每个家庭的轮班制度,在育儿假时与员工保持联系并随时准备员工回到岗位,举办护理主题的研讨会,使得员工们了解护理知识,与此同时为员工们提供大量的医疗服务。另一个关键因素是缆普集团始终秉持着以“以家庭为本,以健康为导向”的管理理念。

缆普集团另一项面向未来的人力资源政策是学徒计划。缆普集团将61位年轻人送往合作的州立大学进修11门不同的专业与课程。与此同时,缆普集团也积极推进工商部的难民职业培训计划,使得他们在受到完全培训并得到认证后可以成为机械和工厂操作员,仓储专员或IT专员。已经有12位分别来自厄立特里亚,喀麦隆,叙利亚,阿富汗,科索沃和伊朗的难民获得这个机会。

 “缆普集团之所以成功是因为我们持续将焦点放在员工身上,”董事会人力资源官Hilmar Döring博士这样说道。一个全集团人员开发构想正在酝酿中,它将针对不同目标群体提供进一步合适的培养方案。

 

本财年的积极展望

缆普集团预计本财年(2016/2017)能够完成营业额的平稳上涨。而这些营业额上涨主要预计发生在欧洲。公司认为,去年十月完成收购的意大利公司CEAM Cavi Speciali, 领先特种工业应用数据电缆制造商,会帮助我们完成增长。通过这项收购,缆普集团正在巩固其在工业数据传输行业的市场领先地位。Andreas Lapp说道:“在未来几年里,尽管社会和政治紧张加剧,但是我们已经把一切都放在正确的轨道上,确保公司和客户的可持续增长。”

 

 

缆普集团

总部位于德国斯图加特的缆普集团是一家综合了解决方案,品牌化线缆产品以及连接技术的全球领先供应商。缆普的产品范围包括标准以及高柔性电缆,工业连接器和电缆夹套,定制的系统解决方案,对于未来的智能工厂自动化技术和机器人技术的解决方案,当然也包括技术配件。缆普集团的核心市场是工业机械和设备工程领域。其他主要市场分布在食品工业和能源以及汽车行业。

缆普集团自1959年创立以来一直保持着家族经营的模式。在2015/2016财年,缆普的营业额高达9.01亿欧元。它在全世界拥有超过3,440名员工,17家生产基地和40多个销售子公司。同时它与100多家销售代理商有合作关系。