缆普集团拓展了其线束装配业务

2016 OC

缆普集团拓展了其线束装配业务

从元件供应商到系统解决方案提供者

 

斯图加特,2016年2月15日

 

每当人们提起缆普时,都会第一时间想起高品质的电缆,夹套以及连接器。的确是这样,但是我们其实可以做到更多,在过去的30多年间,缆普集团在电缆装配专业做出了许多开发与进步,位于德国斯图加特的缆普集团下属Lapp Systems GmbH就是一家有30多年历史的线束加工及成套解决方案供应商。他们所积累的专业知识与经验足以应对最复杂的客户需求。

 

缆普集团的线束加工业务被正式统一命名为ÖLFLEX® CONNECT,缆普正致力于拓展这方面业务同时规范线束加工业务流程,包括客户咨询。为了达到这个目的,集团在北美,欧洲以及亚洲都配备了有相应生产能力的生产线以及装配工厂,相比2015年的5座工厂,今年我们又新添了7座,达到了总数12座线束加工工厂。这意味着缆普可以为世界各地的客户提供更加快捷的本土化服务。得益于高品质产品与专业级的前期咨询,我们可以满足客户的各种定制要求。“没人比我们更了解自身的产品,从原材料入手,我们选择最高品质的铜,外护套颗粒,再到生产及测试,我们都坚持呈现出最高品质。我们也会选择最合适的组件,将它们组成一个合适的解决方案同时保证更高的安全等级” Georg Stawowy,缆普董事会成员以及集团技术总监,这样解释道,“我们在全球层面上开展我们的业务,但是我们提供的本土化的服务以适应不同市场的需求”。

 

ÖLFLEX® CONNECT将基于三个不同级别需求:

ÖLFLEX® CONNECT CABLES – 基础电缆装配。缆普将会严格把控生产质量,从根据客户长度要求切割电缆,标识,剥线以及连接器连接 – 我们都可以做到标准化设计或按客户要求定制。

ÖLFLEX® CONNECT SERVO – 伺服电缆装配。在2015的Hannover Messe展会上,缆普集团推出的Siemens标准的预装配控制电缆,展现出了质量以及屏蔽上的优势。在2015Hannover Messe展会之后,缆普利用其他系列的控制电缆也同样可以做到半自动化装配另外两种标准的伺服电缆

ÖLFLEX® CONNECT CHAIN – 整体动力拖链。 缆普集团向客户提供电缆与动力拖链的集成装配。如果客户有需要,我们甚至可以来到客户的工厂,现场为客户完成动力拖链的装配工作。即使是复杂的解决方案,我们也可以轻松完成 – 例如,在工业领域广泛使用的重达几吨的钢制拖链。我们最大的优势是我们拥有独立且统一的元件来源,即使在极其复杂的情况下,我们也会追求产品的最高质量和完成客户的交货期。

 “我们是全球级别的专业连接技术解决方案供应商。此外,我们还有丰富的装配经验以及满足各种生产商以及行业协会的专业认证,例如,机器人或者食品饮料行业”。Matthias Kirchherr这样说,来自缆普集团拉美以及EMEA的CSO。

 

ÖLFLEX® CONNECT的完整信息以及缆普集团其他的创新科技将会在Hannover Messe展上为您呈现,1号大厅C03展台,恭迎您的光临。

 

关于缆普集团

 

总部位于德国斯图加特的缆普集团是一家综合了解决方案,品牌化线缆产品以及连接技术的供应商。缆普的产品范围包括标准以及高柔性电缆,工业连接器和电缆夹套,定制的系统解决方案,对于未来的智能工厂自动化技术和机器人技术的解决方案,当然也包括技术配件。缆普集团的核心市场是工业机械和设备工程领域。其他主要市场分布在食品工业和能源以及汽车行业。

 

缆普集团自1959年创立以来一直保持着家族经营的模式。在2013/2014财年,缆普的营业额高达8.2亿欧元。它在全世界拥有超过3200名员工,18家生产基地和40多个销售子公司。同时它与100多家销售代理商有合作关系。