缆普集团路德维希堡全新服务及物流中心启用

斯图加特,2013年6月7日

ldwxb

在近600名宾客的见证下,缆普集团位于路德维希堡的全新服务及物流中心正式启用。 此物流中心是同类型设施中最现代化的一个,它专利式的传输技术和自动化升高式仓库创立了该行业中的新标准。“我们为全新的服务及物流中心投入了5000多万欧元——这是我司有史以来单笔投资金额最高的一次,”Lapp Holding AG董事会主席Andreas Lapp说道。“该中心将有利于我们的客户、员工和环境,并为公司未来的持续发展奠定了重要的里程碑。”

 

缆普集团进驻Hintere Halden工业地产对于路德维希堡这座城市而言也是重大成功。“我很高兴缆普集团选择在路德维希堡建立物流中心。它强化了我们城市作为商务中心的声誉,”市长Werner Spec如是说。“缆普是我们区域内一家成功的全球化运作的家族企业—坚守最高品质并促进持续发展。因此它可以很好的融入这座城市。路德维希堡可持续城市发展的承诺近年来已经引起许多国内外关注。”

引人注目的大楼

全新的服务及物流中心包含三个相连的厅,总面积达到30,000平方米—比4个足球场还大—外加1,500平方米办公楼。外观幕墙长达270米,高11 米,动用了30个斜坡来装卸载重车辆。中心的建造符合最新能源经济性指南。顶部加热采用高能效辐射管式加热器,以确保平均温度维持在17–18度。在屋顶上有一个由4348块晶体组件组成的光伏系统,能源年产量可以达到1,000 MWh。这意味着72%的能源消耗以新能源的方式在路德维希堡生成。全新的服务及物流中心自去年秋天起就全面运行了。在这之前,原本位于Freiberg 和Kornwestheim的仓储设施接连关闭。法国佛尔巴赫的部分运作内容也转移到了路德维希堡。施工从2011年开始。如今,新落成的物流中心雇有 130名员工,比Freiberg和Kornwestheim两处加起来还要多45人,存储容量从70,000个电缆木盘增加至90,000个,包含 ÖLFLEX® 连接控制电缆和UNITRONIC® 数据电缆。

创新技术

新大楼的创新核心是2号厅,最多可以存储74,000个直径400毫米至800毫米的电缆木盘。叉车将这些货物送至长700米,宽600毫米的传输带上,有4个传输站时刻准备操作。从这个环节开始,整个流程都是自动化运作,这要归功于缆普的两项专利创新。 第一项是被称为“Dorngreifer”的特殊夹持器,在木盘中间的洞中插入一根柱子,然后打开,将木盘提起。在一小时内,这些夹持器可以传输至少60 个木盘,每次最多可达400公斤。“使用这个方法我们能避免叉车损坏小木盘,”行政副总裁Josef Holz说道。第二项专利是特别研发的塑料制托架。表面带有小块和沟纹,保证木盘在传输过程中安全稳定。仓库内货物的转移流程也是全自动化的,使用挡光板和RFID技术。沿着18条货架走道,存取单元将木盘装到指定的位置或取出,进一步节省空间。过去,走道要达到4米宽,让叉车顺利通过;现在,1.2米就可以了。

 

标准托架仓库位于3号厅,可以存放17,000个直径900毫米及以上的电缆木盘。自动化的线圈仓库位于1号厅,且提供11,000个存储位置。 

客户订制,超现代运输

在1号厅中,电缆根据订单要求的长度切割、包装并贴上标签,全都根据客户需求完成。12个无人操作的传输系统将电缆木盘运送至切割站。这里的人员每天可以处理150个木盘。最终,线圈和木盘由传输带送至5个包装站之一。加起来每小时可以发配334个木盘和165卷线。

多项优势

  • 客户现在可以通过一次收货就获取订单中的所有产品,而不是收到多个来自不同地方的包裹。其好处是缩短交货期。
  • 全新的服务和物流中心也为员工提供了显著优势,使员工可以在完全无尘的环境中工作。所有工作站设计符合人体工程学标准,减少操作员背部压力。
  • 一个物流中心减少了无数国际间的运输。每年可以节省750次载重车辆旅程,同时意味着每年节省155吨二氧化碳排放。