缆普集团进军新市场 - 不断增长的机车市场

机车行业电缆的高度耐用性需要归功于辐照交联技术 – 缆普集团位于韩国工厂内的辐照交联设备

机车行业电缆的高度耐用性需要归功于辐照交联技术 – 缆普集团位于韩国工厂内的辐照交联设备

缆普集团进军新市场

 

不断增长的机车市场

 

斯图加特,2017年3月14日

 

全世界有大量的投资涌入铁路运输开发。专家估计这个市场每年有1,620亿欧元。举例来说,在亚洲,主要市场是针对长途铁路运输网的不断扩张,而在西欧,本地运输正在飞速增长,这也使总部位于斯图加特的缆普集团敏感地意识到了这一潜在市场:“铁路运输正在经历着巨大的增长,我们也想参与其中,” Lapp Holding AG董事会技术与创新官Georg Stawowy如此说到。缆普近期将重点放在了机车行业,包括机车,动车,运货车厢与载人车厢。“铁路车辆中所有零部件的安全性与和靠性是重中之重 — 当然也包括使用到的电缆产品。其中需要用到很多连接技术:刹车系统,驾驶员控制台,牵引变流器,联轴器与列车控制系统等都要被连接,还包含其控制柜,驱动系统,以及风扇。机车车辆行业的连接解决方案的市场潜力每年大约为5亿欧元左右。” Stawowy补充说道。

 

然而,想要进入这个市场也充满了障碍。所有正在被使用的产品都需要满足最高的安全需求。而防火安全在客运行业中尤为重要。这就是为什么在机车行业中的国际标准都异常严苛,每个地区也都将这些国际标准转化为不同的地区标准。全世界所有的供应商和产品都需要满足IRIS(国际铁路行业标准)中规定的要求。原始设备制造商自身也是第二个需要克服的障碍。他们一旦认准并测试了一家能提供解决方案的供应商产品,那么他们只会将这家供应商列入他们的供应商名录中。

 

为了跻身于机车行业连接技术供应商的行列,缆普集团为该行业量身定制了一系列专用产品,包括ÖLFLEX® TRAIN专用电缆,UNITRONIC®与ETHERLINE®数据电缆,SKINTOP®电缆夹套,EPIC®连接器以及其他系统产品 — 这些产品都已经在2016年秋季柏林InnoTrans展上成功发布,InnoTrans展是国际领先的运输技术交易会。所有的缆普集团机车专用产品都获得了IRIS认证。

 

辐照交联技术使电缆无比坚韧,尤其适合机车应用领域。通过辐照可以改变塑料的分子结构。交联也确保电缆能够承受机车应用上的机械负荷 – 如磨损,震动,连接与拆分时的拉伸载荷,同时可承受高温和低温环境。为此,缆普集团在韩国建立了自有的辐照交联工厂,可生产ÖLFLEX® SOLAR电缆以及其他需要在高温环境中使用的电缆。

 

缆普集团在三个不同的地点对电缆进行检测,以确保产品达到相关的认证需求:德国斯图加特的技术测试中心,法国Forbach的防火测试中心以及缆普韩国工厂。缆普集团在机车产品中使用的是特殊无卤材料,确保通过毒性与烟密度测试。

 

缆普集团的机车电缆已经被应用于韩国,并取得巨大成功。引用一个实例,在韩国,缆普为机车制造商Hyundai-Rotem(第八大机车制造商)的一款高速列车提供了大约100公里长的ÖLFLEX® TRAIN电缆。韩国高速列车KTX贯通首尔,连接Suseo站至西南Mokpo站与东南Pusan站。在这条线路上,列车的最高时速可达300公里/小时。很快一条全新的KTX高铁将会连接首尔与江陵,从而将行驶时间从原来的4小时35分钟缩短为1小时52分钟。这条新线路上的机车电缆也将全部由缆普集团提供。更重要的是,这条新线路也会连接至平昌,也就是2018年冬季奥运会主办地。

 

缆普集团凭借着优质服务在众多供应商中脱颖而出,我们的最小起订量仅为100米,我们可根据客户要求将大长度电缆切割成指定长度。而其他供应商的最小包装长度根据电缆型号的不同,可能已经达到1,000米甚至更多。缆普通过为客户提供定制长度的电缆,从而为客户节省了不必要的存储成本。缆普也重新定义了这个行业中的货期需求:客户以前习惯了长达4个月的供货周期,现在缆普集团保证众多标准产品可在24小时内发货。即使是仓库中没有库存的特殊定制产品,缆普集团的货期也可以做到仅仅几个星期就完成交货。

 

缆普集团

总部位于德国斯图加特的缆普集团是一家在电缆和连接技术领域方面可为您提供品牌化电缆产品和综合解决方案的全球领先供应商。缆普的产品范围包括标准化电缆以及高柔性电缆,工业连接器和电缆夹套,为客户量身定制的系统解决方案、以及适合未来智能工厂的自动化技术和机器人技术的解决方案,当然也包括附件技术。缆普集团的核心市场是工业机械和设备制造领域。其他主要市场分布在食品行业、新能源以及汽车行业。

缆普集团自1959年创立以来一直保持着家族经营的模式。在2015/2016财年,集团的营业额高达9.01亿欧元。缆普在全世界拥有超过3,440名员工,17家生产基地和40多个销售子公司,同时与全球100多家销售代理商保持着合作关系。