SPS 2017:来自Lapp的第一款工业转换机 适用于工业网络的强大转换机

在SPS IPC Drive 2017, Lapp第一次展示了它以ETHERLINE® ACCESS命名的工业以太网转换机。
斯图加特,2017年11月22日
在纽伦堡的SPS IPC Drives 2017展会(2号厅,310展位),Lapp将推出新的以ETHERLINE® ACCESS命名的以太网转换机。这四个模型将会引起高要求工业用户的兴趣。其中一个重要的价值是重新配置时间,就是通讯中断后恢复所需要的时间。对于Lapp的新转换机而言,网络中的250个活动组件的运作,只需要20毫秒的时间。除此之外,转换机还配备了尖端的诊断和冗余功能。
转换机对于Lapp而言是一个新业务,这代表着对于Lapp这个综合电缆市场的领导者和连接系统完美的契合。为什么?只有当一个工业电缆转换机和工业品牌电缆结合后,如来自缆普的ETHERLINE®,才能保证将性能和可靠性最大化。此外,客户不需要从不同的供应商购买单独的组件。相反,他们可以从一个来源获得一个完整的通信解决方案,满足工业应用的最高要求。
Lapp转换机有四个变种供选择:“管理型”,即提供配置的选择,五个或八个RJ45端口,分别指定ETHERLINE® ACCESS M05T 或 M08T。相比之下,ETHERLINE® ACCESS U05T 和 U08T转换机为“非管理型”。所有这四种转换机无风扇且免维护,并有两个冗余连接以确保可靠的电源供应。