缆普的电缆拖链技术指南

缆普的电缆拖链技术指南

拖链的专业知识

在选择和配置电缆拖链时,可能会遇到无限个选项。如果有一个简单的使用指南会大大缩减您的决定过程。

 

无论您在哪里见到移动的机械和设备,电缆拖链或动力拖链是必不可少的组成部件。有些看似移动大象的传送带,另一些则看似重型挖掘机的履带。其实它们都具备相同的功能:“电缆拖链是被设计用来保护,支持和引导动态移动应用中的电缆(动力电缆,控制电缆,数据电缆或玻璃纤维电缆)以及软管(气管或液压管)的机械系统,目的是在相对运动的两个点之间传输功率和信号(移动,旋转或组合运动)。”

避免选型错误

缆普对于避免选型错误的定义是帮助客户如何正确选择种类繁多的电缆拖链及其与不同配件组合衍生出的无数配置组合,避免不必要的潜在错误。这些错误可能包括,选择了不合适的材料,选择了没有为上百万次往复运动或者小弯曲半径应用而设计的电缆;又或者 – 人们总是有越大越好的观念 – 因此在拖链中安装了过长的电缆。在选择拖链本体时也必须非常小心,尼龙 — 最常用的拖链材料,并不适合于所有应用。例如高温环境或是存在火花飞溅的场合,钢材质或两者组合而成的材料会是更好的选择。

 

初次使用的用户可能会被电缆拖链繁琐的选择过程所压垮。如今缆普提供的拖链应用指南可提供用户更多的有效信息来源:缆普 — 电缆与连接技术的全球市场领导者,制作了这本囊括几乎所有关于电缆拖链装配工程必要知识的指南。在这本50页的指南中,用户可以了解到不同类型的电缆拖链及其适用于何种应用场合:水平或垂直,自撑或滑动,横向数层或旋转 – 几何配置的可能性几乎是无限的。此外还需考虑其它方面性能,包括防火性,耐化学物质,抗紫外线,防爆以及与洁净室的兼容性等。

 

选择拖链的8个步骤:

为了避免不必要的错误,缆普技术指南建议客户通过以下八个步骤选型,以获得满足其应用需求的最佳解决方案:

1.      选择正确的电缆拖链。用户需要预先收集所有的应用需求,包括电缆与软管的参数,如重量,外径,外护套材质,弯曲半径,移动距离,安装空间以及连接件的安装位置等。

2.       根据一些核心原则与可用空间来决定电缆拖链的内部截面并将结果调整至可用空间。例如,将电缆对称配置非常重要,合理地使用分隔片,可以防止具有不同外层材质的电缆和软管之间的相互摩擦;

3.      通过产品选型表选择符合需求的电缆拖链;

4.      根据所使用的电缆和软管的所有参数确定适当的弯曲半径;

5.       根据所需的总体移动行程计算必要的拖链长度,有5种不同的配置,其数值可从表中导出;

6.      计算相对于额外负荷的自撑长度。需要注意的是,空的电缆拖链具有一定的预设张力,因此向外弯曲,以补偿后续的电缆重量;

7.      再次确认电缆拖链的型号是否符合相关应用需求;

8.      选择和电缆拖链相匹配的附件,如末端支架,内部垂直或水平隔片,支持辊轴或引导通道。

 

 “即插即用”的预装配系统

鉴于有如此多的电缆拖链信息, 用户必须谨记以下内容:“电缆拖链是辅助电缆的配件”,缆普集团线束业务发展经理Frantisek Omasta解释道。拖链的作用是保护、支持与引导移动的电缆和软管,因此专业的电缆知识同样重要。ÖLFLEX CONNECT产品可为用户提供完整的解决方案与布线系统技术服务。客户可以在新的缆普ÖLFLEX CONNECT CHAIN样本中找到合适的产品 – 来源于另一份超过350页的电缆拖链技术资料。如果标准电缆不能满足您的需求,缆普 —— 不同于其它预装配电缆拖链供应商,我们有着无可比拟的自主品牌电缆生产优势,如果需要,我们可以为您开发和生产特殊的量身定制电缆。

 

拖链样本和技术指南可以通过以下网址下载:

ÖLFLEX CONNECT CHAIN catalogue

Technical guidelines for cable chains

http://www.lappkabel.com/oelflexconnectchain