连接器4.0

缆普设计的EPIC MH连接器系统可以灵活装配各种电缆,满足最广泛的功能需求,容纳用于电源,信号和数据的各种连接器模块。

缆普设计的EPIC MH连接器系统可以灵活装配各种电缆,满足最广泛的功能需求,容纳用于电源,信号和数据的各种连接器模块。

连接器4.0

 

数字时代还需要连接器吗?缆普集团的答案是:比以往更多。全球一体化,数字化,可持续发展以及人口结构带来的变化都不可能避免连接器的使用。

 

工业4.0意味着生产变得更加模块化也越发灵活。汽车制造业已经先行进入了这个步骤,比如,生产线可以做到自身移动并寻找需要的相关零部件。就像之前的问题,这是否意味着电缆与连接器将成为一种多余?这是多么不可思议的一件事情。“电缆,特别是连接器在将来相当长的一段时间内仍是必不可少的。它们的重要性将会与日俱增,” Martin Guserle,缆普集团EPIC®连接器车间主管这样说到。即使无线通信将会带来一些改变,但这仅限于工厂车间层面的专业应用程序。而电缆对于设备彼此之间的快速无干扰通信来说是必不可少的,比如实时传输信号数据或为驱动系统提供能源。

 

然而,电缆势必也会发生改变,它的直接连接将会变少,更多时候是通过连接器进行相互连接。生产线变得越来越模块化,它将会被赋予不同的生产任务,这都取决于不同的产品需要。这就需要连接器可以被快速断开并插入其他接口。这些解决方案可以被用于改造或替换过去旧设施中的直接连接电缆。Guserle确信,这将会使工业领域中的连接器需求持续上升。

工业4.0的目标并不是这些,而是一个更大的终点。它关系到人类面临的最大挑战,即全球化、数字化、可持续发展和人口结构的变化。这些话题引起了大量的疑问。我们将如何养活75亿人口,更不用说根据联合国的预测,2050年居住在地球上人口将达97亿。如果机器承担了越来越多的工作,那么这些人的工作将如何解决?我们将如何以可持续和节约资源的方式塑造进步?工业企业不能从这些宏观问题中简单抽身而去:它们需要在各自领域中找到解决方案。这又使我们再次回到了连接系统上。缆普集团已经意识到,在开发产品之初就必须将这些宏观问题一并考虑。而连接器的例子就很好地诠释了相互关系的存在。

 

全球化:机械工程行业正在变得越来越全球化,许多制造商都开始在不同的大洲开展了商业活动。然而,在这种情况下去谈论全球化可能会引起一些误解。“同时,我们发现越来越多的因素在国家与地区层面上存在着不同,” Martin Guserle说道。许多市场领域需要满足地方标准,尤其是UL认证对于北美地区的重要性。而某些行业更是需要特殊的认证,比如风能,光伏,机车与食品行业。许多产品适合广泛的应用。全球领先供应商缆普集团总是秉持着最高的要求,以适应各种市场和领域的需求。

 

这有助于使某些连接器本身成为了全球范围内的标准零部件。矩形连接器已经驰骋市场多年,并且仍在全球新的应用领域中不断发展。

缆普集团的优势在于:可在全球各地为您提供服务,同时可以快速为您提供超过40,000种标准产品,直至地球上最远的角落。但是客户如何在缆普集团提供的1亿3千8百万种组合中找到适合自身应用的EPIC矩形连接器呢?那就必须借助于以下的力量

 

数字化:利用缆普集团的在线配置模拟器,客户可以创建符合个人需求的连接器与外壳。这份订单将会立即传递给制造商,而客户会在最迟5个工作日内收到相应的产品(德国本土交货时间)。当然,数字化也意味着在这个行业中,越来越多的数据连接被建立。因此,以更高的速率传输数字数据的连接器越来越受到青睐。各种圆形连接器便是符合这些应用的产品 。标准产品中包括螺纹尺寸M23、M17以及越来越多的小型M12连接器,这款连接器在许多不同的应用中深受好评。这些连接器是未来趋势的证明,同时也为可持续发展做出了贡献。

 

可持续发展:连接器对于工业应用来说不是一次性产品,它们的设计使用年限为30年或者更长。然而,在过去的几年间,关于运动和震动的要求变得更加严苛。我们可以举两个例子,移动应用的数量正在不断增长,与此同时这些应用中的移动速度与加速度也在持续增加,例如拖链应用或机器人应用。

 

然而,可持续发展意味着更多的灵活性。如果一个机器人被改装摄像头用于质量监控,那么连接器的扩展也应该是便于实现的。模块化矩形连接器为此应运而生,其中就包括缆普出品易于装载的EPIC MH连接器系统。它可以灵活地与电缆配合,满足各种广泛的功能,并且可以装载各种动力,信号和数据连接器模块。如果需要增加一个新的功能,可通过装入附加模块或更换现有模块实现。这对于大规模工业化行业尤为重要,比如食品行业。而其中的挑战就包括个体化与人口变化。

 

人口变化:世界人口正在迅速增长,但耕地面积却是有限的。那么人类需要生存就必须提高生产力,增加食品生产的工作效率是唯一的解决方法。与此同时,消费者需要更加便捷的食物,并且尽可能减小包装的体积。在工业高度发达的国家,家庭中的居住者正在向越来越少的趋势发展。而在制造角度上就意味着食品加工需要高度工业化的机器来完成。这就需要更加广泛的传感器与驱动系统,同时传输能源与数据的电缆与连接器也必不可少。而在生产过程中,随着卫生标准的不断提高,电缆与连接器必须承受强力清洗剂的频繁清洗。对于连接器来说,这就意味着需要符合更严格的坚韧性。这必然使越来越多的技术从其它工业部门引入食品加工与生产。只要有可能,最终用户会从其它行业选择工业标准。对于连接器来说,也像其它工业部门一样,当标准产品无法满足需求时,量身定制的解决方案就成为了唯一选择。在这种情况下,需要制造商有能力提供频繁的技术咨询与支持。

 

 “在未来几年,工业部门将会发生许多变化 – 我相信我们已经为此做好了准备,我们有能力为我们的客户提供他们所需要的支持。” Martin Guserle乐观地说道。