工业通信:深入工业 4.0

工业通信:深入工业4.0

LAPP 工业通信:深入工业4.0

蒸汽和水力技术在 18 世纪已经到来,电力和组装生产线又在一个世纪后问世,随后又在1970年代实现了计算机化。每次工业革命都展现出鲜明的特征,
每个阶段的数字都从 1.0 跃变至 3.0。 当工业 4.0 终于问世时,它是制造行业和自动化行业的另一个转折点。

正如 1800 年代第一次工业革命(但如今机器人越来越多)一样,工业 4.0 时代将看到全新的工艺和技术迅速取代传统的供应链和制造技术。 结合人工智能(AI),物联网(IoT),增材制造,机器人技术,云计算,数字孪生科技和其他技术,这将意味着更多:

它提供了巨大的机会,但也面临着工业和制造业的巨大挑战。 在布线和连接技术方面,需求已经发生了变化,数据速率不断攀升,网线不仅连接机械,还连接到数百万个智能传感器上。

公司和制造商不断发展以适应这种动态变化的环境。 在过去,对于世界著名的发动机制造商劳斯莱斯(Rolls-Royce)来说,它只不过是对已发生故障的发动机进行反馈和维修。 现在,劳斯莱斯已准备从与客户和引擎互

动的服务团队中接收 70 万亿个数据点。 借助机器学习和数据分析技术,所有这些数据现在都可以在潜在的发动机问题浮出水面之前对其进行预测,并更有效地安排发动机维护的时间1

该公司还计划实现一些概念,例如在机器人手臂上全部配备直径为 10mm 微型摄像头,通过物理引擎爬行,使工程师可以扫描和进行检查,从而无需将其从飞机上拆除。 想象一下奇迹人物蚂蚁人在现实生活中指挥着他的蚂蚁大军!

数据是21世纪的新型原材料,缆普技术与创新委员会成员 Georg Stawowy 说到。

物理世界和数字世界正在融合为一体。与此同时,网络也正在不断增长:每台机器正和所有“事物”交换信息。所有这些主要信息是通过能够传输数十亿字节数据的硬线电缆连接实现的。

均衡的范围

重要的是要获得超越单纯产品知识的整体理解。 “我们将自己视为了解客户并可以指引他们的人”,Georg Stawowy 说到。 这意味着缆普电缆能够了解客户的挑战并可以为他们量身定制解决方案。 这包括来自缆普适当的系列产品,必要时提供定制产品,随着需求日益增长而准备的安装组装和工程。 Stawowy 说:“例如,通过网络研讨会或解释性视频向客户提供最新知识。”将来,这些培训活动将扩展到包括自动化技术基础等主题。

缆普电缆的产品范围基于这些原则。它包含用户根据工业 4.0 原理设计工厂所需的所有关键组件,包括为符合不同标准(例如 PROFINET 或
CC-Link)而选择的大量数据电缆,现在还包括用于在恶劣环境下分发数据的开关。 更多新产品将陆续问世。 但是他们都将遵循缆普电缆始终为客户提供所需解决方案的理念。 缆普专家正在研究客户应用程序中的通信线路,以确定确切的要求以及理想的解决方案。

缆普电缆生产高质量的 UNITRONIC® 数据网络传输电缆和现场总线组件,为工业机械和工厂工程中的所有应用提供了前瞻性的解决方案。 从简单的控制到复杂网络结构中的现场总线信号的传输,我们为几乎每种情况提供可靠的电缆和连接解决方案。

电缆支持的常见过程自动化协议包括:执行器与传感器接口(AS-i), Profibus®,控制器局域网 CAN 或 CANopen®,DeviceNetTM,Fieldbus FoundationTM,安全总线,INTERBUS® 和欧洲安装总线 EIB 或 KNX®

了解更多

以太网是办公大楼中计算机网络的标准。 但是,由于其广泛的可用性,
可靠性和性能,它在工业环境中也越来越流行。 我们的 ETHERLINE®
产品组合为您的以太网提供全面的解决方案。 您始终可以依靠我们的高质量产品来避免停机和昂贵的故障。 缆普非常重视配件产品,并努力为您的应用提供最佳解决方案。 ETHERLINE® 为工业环境中的各种应用以及结构化建筑布线提供解决方案。 我们为您的应用提供匹配的现场安装连接器和预组装跳线。

该产品组合由我们的 ETHERLINE®ACCESS 完成。 这些稳健,或是受管理或是不受管理的交换机是可以满足苛刻和工业环境的理想网络设备。 这使我们能够从一个来源为您提供终端到终端的解决方案。 我们的产品已在我们的内部实验室中经过全面测试,以确保我们能够提供您对缆普电缆所期望的质量。

ETHERLINE® 系统支持所有常见的工业以太网系统,例如 PROFINET®,EtherNet /IP®,CCLink®IE 或 EtherCAT®

了解更多