来自Lapp的新型Profinet电缆 为工业网络带来更高速度

新Etherline PN Cat.7电缆适合用在大数据的传输,例如高分辨率相机

新Etherline PN Cat.7电缆适合用在大数据的传输,例如高分辨率相机

斯图加特,2017年10月25日

 

高速安全的数据传输和PROFINET®兼容–这些是来自Etherline®系列新电缆的亮点,Lapp将会在SPS IPC Drives展会上展示这些。

 

Etherline PN Cat.7(“PN”代表PROFINET®)有五个变种。对于固定安装电缆,它可以在PVC护套加上名称“Y”以表示阻燃,可以是FRNC护套以表示阻燃抗腐蚀性, 或者它可以是PUR护套,这意味着它是无卤、阻燃并且在机械上更强大。还有灵活安装电缆(“FLEX”),拥有阻燃PVC护套和无卤阻燃FRNC护套的两个变种。新的电缆适合在机器和工厂使用,也可以用于任何大量数据传输的网络基础设施,例如高分辨率相机。

 

所有新PROFINET®电缆的相同点是它们10千兆/秒的高数据率,这要多亏于它们符合Cat.7标准。而符合Cat.6A的电缆也达到了较大的速度,但Cat.7电缆却能在600 MHz这一显著的较高的传输频率工作。这确保了性能和传输可靠性,即使电缆可能在使用多年的过程中损坏或老化。

 

还有一点,所有新型PROFINET®电缆的相同点是10千兆/秒的高数据率,其优势是它们都符合PROFINET®标准。这是许多制造商所一致认同的标准,并正在记录其特别高的增长率。这些产品彼此兼容使得用户受益。同时来自Lapp的新型Lapp PROFINET®电缆也有北美市场认证,这意味着用户可以享受一个适用于所有市场的产品。