利用正确的线束解决方案塑造未来

Shape The Future By Harnessing The Right Connections

利用正确的线束解决方案
塑造未来

制造业和服务业分离的日子已经完全结束。随着灵活性和一次性生产成为工业4.0的主要趋势,实现端到端智能工厂网络的“即插即用”解决方案的需求不断增加。

通过最先进的设施,缆普电缆为所有可能的工业应用提供定制解决方案:从运动密集型“机器人厨师”手臂到智能物流的模块化系统。随着数据量的不断增加以及机械对于电缆需求越来越大的压力,缆普电缆的德国品质已经证明自己能够以最优质的质量和经过测试的标准一次又一次地满足严格的工业需求。

我们通过以下方式帮助客户满足电缆和连接技术的需求,从而追赶工业4.0的潮流。

行业提示:
电缆线束指南

当涉及到电缆管理时,正确的技术诀窍对于保护您的业务运营至关重要。从电缆选择到实际安装,了解基本原理可以帮助您最大限度地提高正常运行时间。我们关于连接器组件的小数字资源提供了连接所带来的好处,并提供了如何选择正确的电缆和连接器的提示,因此请下载本电子书以获取一些实用见解。

下载电子书

通过电缆查找器选择合适的部件

缆普电缆经过时间考验的产品系列是为精确连接而设计的,但在我们庞大的库存中找到合适的产品可能会比较困难。不用担心,您只需点击几下,就可以找到适合您所需应用程序的完美电缆!使用我们的自助工具,只需输入您的应用程序要求,即可从缆普目录(从电源、控制、数据电缆到光纤传输)中的8000多个零件号和匹配的密封套中找到合适的产品,并跳转到在线订购页面。

电缆查找器

ÖLFLEX® CONNECT:
电缆查找器

缆普电缆开创性的彩色编码动力控制电缆ÖLFLEX®带来了革命性的ÖLFLEX®CONNECT线束系统解决方案-一个由三种不同控制服务组合而成,满足您所有的连接需求。除了可直接安装的模块化系统外,从单根电缆到满足各种制造需求的嵌入式伺服连接器,ÖLFLEX® CONNECT是满足电缆系统要求的一站式综合解决方案。 加上我们长期的专业知识,可降低成本并缩短组装时间,以在不断变化的市场中实现最大的可扩展性。

强者遇强者

在一个以科技为游戏名称的世界里,缆普电缆通过拥抱创新来打开可能性。

在2016年的汉诺威工业博览会这个年度的工业盛会,缆普向自动化客户Comau展示了其ROBOT®电缆,展示了其经过性能验证的电缆在紧密半径和严重加速度下如何快速、精确地移动。

正如集团首席执行官Andreas Lapp先生自豪地说,
“……在机器人的使用寿命内,电缆将沿着自己的轴被扭曲1500万次,超过1400度……实际上,电缆不可能承受这种惩罚,但我们的工程师仍然使之成为可能。”

行业提示:
电缆线束指南

当涉及到电缆管理时,正确的技术诀窍对于保护您的业务运营至关重要。从电缆选择到实际安装,了解基本原理可以帮助您最大限度地提高正常运行时间。我们关于连接器组件的小数字资源提供了连接所带来的好处,并提供了如何选择正确的电缆和连接器的提示,因此请下载本电子书以获取一些实用见解。

下载电子书

通过电缆查找器选择合适的部件

缆普电缆经过时间考验的产品系列是为精确连接而设计的,但在我们庞大的库存中找到合适的产品可能会比较困难。不用担心,您只需点击几下,就可以找到适合您所需应用程序的完美电缆!使用我们的自助工具,只需输入您的应用程序要求,即可从缆普目录(从电源、控制、数据电缆到光传输)中的8000多个零件号和匹配的密封套中找到合适的产品,并链接到在线订购。

接入电缆查找器

ÖLFLEX® CONNECT:
不仅仅是系统解决方案

缆普电缆开创性的彩色编码动力控制电缆ÖLFLEX®带来了革命性的ÖLFLEX® CONNECT线束系统解决方案:一个由三种不同的控制服务组合,满足您所有的连接需求。除了可直接安装的模块化系统外,从单根电缆到满足各种制造需求的嵌入式伺服连接器,ÖLFLEX®CONNECT是满足电缆系统要求的一站式综合解决方案。 加上我们长期的专业知识,可降低成本并缩短组装时间,以在不断变化的市场中实现最大的可扩展性。

强者遇强者

在一个以科技为游戏名称的世界里,缆普电缆通过拥抱创新来打开可能性。
在2016年年度工业盛会的汉诺威工业博览会上,缆普向自动化客户Comau展示了其ROBOT® 电缆,展示了其经过性能验证的电缆在紧密半径和严重加速度下如何快速、精确地移动。

正如集团首席执行官Andreas Lapp先生自豪地说,

“……在机器人的使用寿命内,电缆将沿着自己的轴被扭曲1500万次,超过1400度……实际上,电缆不可能承受这种惩罚,但我们的工程师仍然使之成为可能。”

可靠地连接世界

也是缆普品牌产品范围的一部分

可靠地连接世界

也是缆普品牌产品范围的一部分

模块化连接器可在同一条生产线上实现各种类型的技术。EPIC® Modular系列就是一个例子,可以对其进行定制配置以满足应用需求。 通过将标准的即插即用模块组合在各种尺寸的框架中,

用于热电偶,电源和控制的触点以及用于PROFIBUS和以太网的数据模块只是其中的一些配置。

观看视频演示

ETHERLINE®系统由坚固耐用的电缆和连接组件组成,可用于被动和主动网络技术,为几乎任何工业应用提供有效的解决方案,即使在高数据传输和苛刻的机械应力下也是如此。其中一些应用包括工业机械和工厂工程,通过防火墙解决方案实现安全系统。

根据我们工业网络的核心原则,我们的多功能ETHERLINE®产品确保网络技术保持简单,同时无需使用特殊工具即可快速连接。

获取更多

模块化连接器可在同一条生产线上实现各种类型的技术。EPIC®Modular系列就是一个例子,可以对其进行定制配置以满足应用需求。 通过将标准的即插即用模块组合在各种尺寸的框架中,用于热电偶,电源和控制的触点以及用于PROFIBUS和以太网的数据模块只是其中的一些配置。

观看视频演示

ETHERLINE®系统由坚固耐用的电缆和连接组件组成,可用于被动和主动网络技术,为几乎任何工业应用提供有效的解决方案,即使在高数据传输和苛刻的机械应力下也是如此。其中一些应用包括工业机械和工厂工程,通过防火墙解决方案实现安全系统。

获取更多