电缆的防火安全 - 拯救生命,分秒必争
电缆的防火安全
拯救生命,分秒必争
投资者和立法者对建筑物、生产设施或车辆的消防安全要求越来越高,其中也包括电缆。火灾发生时,电缆不得排放有毒物质,不得加速火势的蔓延。
很多人肯定清晰地记得伦敦地铁、杜塞尔多夫机场、英法海峡隧道以及勃朗峰隧道中的火灾悲剧。这些火灾致使许多人失去了生命,造成的损失高达数十亿。事实上,不仅仅这些巨大的灾难会造成人员伤亡,仅在德国,每年就有400多人死于小型火灾。
归功于烟雾探测器的普遍使用,这个数字在过去十年间已经缓慢下降。此外,由于法律的不断强化,当投资者在建造大楼或是采购生产设施时,对其防火性能也越来越重视。其中,谨慎选择使用的材料是尤为重要。这就意味着电缆或者导线也随之成为安全性的焦点。当今的电缆可以做到燃烧时只产生少量烟雾,并且尽可能降低有害气体(可见或不可见)的释放,在一定程度上阻止火焰的传播。这些电缆目前都被归入防火电缆。一旦发生火灾,它们会提高人们的生存机会,减少由于吸入烟雾而带来的健康风险。降低燃烧时的烟雾可以让人们在火灾时看清更远的逃生通路,从而可以安全逃离火场。这些防火电缆同时也为消防人员降低了风险,因为他们不再需要对抗浓烟的阻挠。
空气中的剧毒鸡尾酒
火灾事故中最常见的死亡原因是由于火灾产生的燃烧气体引起的窒息或中毒。燃烧时会产生二氧化碳(CO 2)和一氧化碳(CO),同时空气中对生命至关重要的氧气在封闭空间中迅速减少。此外,有毒物质以及二恶英的燃烧残留物、受污染的灭火剂及腐蚀性有毒烟气残留物也会污染周边地区。这种污染只能通过昂贵的清理行动去除,而且并不是所有污染都可以通过环保的方式被处理。在德国,每年的火灾损失约为十亿欧元,其中近50%是由二次污染造成的。
另一个问题在于火灾会通过安装在建筑物中的电缆不断蔓延。如果防火墙不足,火势会快速蔓延。隆德大学的一项研究表明,在某些情况下,安全逃生的时间窗口可能只有短暂的一分钟左右。
无卤以及低可燃性
为了遏制这种风险及其造成的损害,电缆产业开发了高度阻燃且无卤的产品,满足高安全要求。无卤意味着这些电缆完全不含溴、碘、氟和氯等反应性卤族元素。
无卤产品优势:
- 不释放腐蚀性气体,对眼睛和呼吸道的刺激大大降低。与灭火水接触也不会产生腐蚀性化学物质。这意味着不会因为腐蚀而对建筑物和电气设备造成重大的二次损坏。
- 有毒气体含量低,电缆燃烧后不再产生二恶英。
- 性能改良后的无卤电缆在火灾时具有极高的阻燃性,而且只允许火势发生很小的蔓延,因此不会发生可怕的熔断现象,火灾的焦点不会超出燃烧区域。
缆普集团已经在此产品群组的基础上开发了很多不同类型的线缆,其中包括ETHERLINE® HEAT 6722。该产品是由位于斯图加特的电缆专家们为客车应用,以及可能存在大量人员的狭小空间而专门开发的。此外,ETHERLINE® FIRE Cat.5e PH120是一款专为固定安装在建筑物内而设计的柔性工业数据电缆。它可以破纪录地保证在绝缘完整的情况下暴露在火焰中长达120分钟,这是市场上唯一可以在火焰中坚持两个小时仍然可以安全传输数据的电缆。
对电缆的新需求
欧洲议会和欧洲理事会认识到,在发生火灾时保护人类和建筑物安全是一项迫在眉睫的任务。因此除了其它建筑产品,还将电力、控制和通信电缆列为建筑产品,并受到建筑产品法规(EU)No.305/2011的效力约束。
2013年7月1日起,所有成员国开始实施上述建筑产品法规。在此法规中,电缆与导线的防火性被评为不同等级,同时依据他们在火灾中的表现被归类至欧洲标准A至F等级,热释放与火焰传播性都被考虑在内。在每一种情况下,又有三个额外的等级,包括烟雾释放,酸性度和燃烧滴液。
这些等级已经被定义在相关的测试标准中。针对线缆防火性能需求的相应测试与评价标准都参照统一标准“EN 50575 :动力,控制与通信电缆 --- 具有消防要求的建筑工程通用电缆”。合格评定的实施由指定机构进行,并将颁发性能符合证书。电缆所需的防火等级完全取决于建筑物的类型。制造商必须为每个产品提交一份性能报告,这是欧盟统一声明的一部分,可以从中识别产品对结构的防火保护性。
为了提高建筑物的防火性能,德国电子电气制造商协会(ZVEI)建议,符合欧洲防火B2级的防火电缆可用于安全要求极高的特殊建筑,例如医院,养老院与托儿所。符合欧洲防火C级的防火电缆适用于安全要求较高的建筑物,如办公室和行政楼。
新标准生效
检验时间表以及性能结果声明取决于协调标准EN 50575的公布。建筑产品法规EN 50575:2014,针对线缆应用的统一标准已于2016年6月10日开始实施。共存期自2016年7月1日开始,至2017年7月1日结束。缆普集团已经根据相关规定测试了几种线缆,第一款认证已经发布,性能声明可用于多种产品。 ÖLFLEX CLASSIC 100H的稳定性能已经通过VDE认证,其性能符合EN 13501-6。该系列产品包括ÖLFLEX CLASSIC 110H已经被归入欧洲等级产品。缆普集团将继续根据建筑产品法规(CPR),将其它系列产品送往相关指定机构进行检测与评级。