servoassemblies

久经考验的解决方案伺服组件
banner

并非所有电缆都是相同的。在为组件选择伺服系统时,电缆特性和适用性应该是客户优先考虑的核心事项之一。然而,有些人可能没有意识到过度设计和不兼容同样是一个问题;非必要的复杂电缆设计会增加产品成本而且还不能提高解决方案性能。

自从1957年推出了第一个工业生产的柔性、彩色芯线标识的伺服电缆,缆普随着市场的发展,在其强大的电缆制造基础上成为一个完整的电缆解决方案提供商。由于客户不再满足于单个产品,基于解决方案的思维已经成为我们实际上的工作方式。这体现在伺服组件上,我们准备向您提供正确的伺服产品:从电缆到连接器和其他组件以及到直接发送到您的安装地点。

伺服组件的选择:
选择正确的连接器用在适合的地方

不同的市场应用需要不同的电缆组件。从静态到动态应用,正确的伺服组件都应满足工作所需的电缆特性,例如耐磨性和电磁保护。

缆普的伺服组件半自动生产线可为全球客户提供经济高效的无纸化生产。 在我们的ÖLFLEX®CONNECT智能伺服解决方案下,可从3种不同的电源线电缆类别(basic line、core line、extended line)中进行选择以适应各种工业标准。点击白皮书了解更多信息,该白皮书提供了有关优化伺服组件的快速指南。

下载白皮书

使用我们的伺服配置工具减少交货时间

只需4个步骤,即可找到有关缆普伺服配置的文章,并下载相关产品数据表!

查找与SIEMENS®,Lenze,Rockwell和SEW等其他制造商的伺服配置兼容的缆普替代产品。只需访问我们的数字伺服配置器工具,即可在几秒钟内找到合适的缆普产品文章!

  • 选择应用程序
  • 选择装配类型
  • 选择长度码
  • 下载产品参数
探索伺服配置器
– Andreas Lapp先生在2019年汉诺威工业博览会上展示了智能电缆卷筒的原型。

使用智能电缆卷筒数字化库存管理

“我们希望协助客户在其公司中实现工业4.0。智能电缆卷筒通过使用准确的方法来调整仓库库存以满足实际需求,从而帮助使库存管理数字化。这样可以更好的节省成本和仓库容量。 ”

– Ralf Moebus 缆普工业数据通信产品经理。

缆普的创新型智能电缆卷筒在2019年汉诺威工业博览会上首次亮相。在Schildknecht和缆普之间的合作下,该智能卷筒可以部署在仓库中,使库存与实际需求精确匹配,从而节省了成本和存储容量。将传感器与蓝牙5或移动无线电技术以及eSIM卡的使用集成在一起,可以通过云端将重要信息传递到内部网络,以促进快速访问。

除了更好的简化了仓储任务外,该滚筒还通过可选的内置GPS检测功能进一步成为防盗保护的工具。当前正在探索其他具体的应用领域。

弯曲但不断裂

严格的测试确保高质量

为了确保我们电缆的最佳质量,缆普在内部测试了其所有产品的性能。在各种速度下,从极限弯曲半径测试到机械,化学和振动的测试,我们进行了数百万次弯曲循环。

我们的电缆在批量生产之前都必须经受严格的耐久性测试。有特定质量和安全要求的客户也可以与我们联系以对其订单进行测试,并获得测试证书。

劣质电缆暴露在油和冷却剂中时可能发生的一些情况:
竞争对手电缆与缆普电缆
提示:查看适用于您应用的电缆属性,以避免不可逆转的损坏和不必要的电缆更换费用!

ÖLFLEX®已成为动力控制电缆的代名词。我们的柔性耐油电缆能够满足最高要求,即使在最恶劣的条件下也能承受。这些电缆被用于照亮意大利加尔达湖264米深处的潜水灯,甚至为埃及举世闻名的吉萨大金字塔通风。

我们经过性能测试的ÖLFLEX®电缆,其坚固设计提供了明显的应用优势,并且使用最先进的设备进行了测试,以确保符合UL标准。

了解更多

伺服组件的选择:选择正确的连接器用在适合的地方

不同的市场应用需要不同的电缆组件。从静态到动态应用,正确的伺服组件都应满足工作所需的电缆特性,例如耐磨性和电磁保护。缆普的伺服组件半自动生产线可为全球客户提供经济高效的无纸化生产。 在我们的ÖLFLEX®CONNECT智能伺服解决方案下,可从3种不同的电源线电缆类别(basic line、core line、extended line)中进行选择以适应各种工业标准。点击白皮书了解更多信息,该白皮书提供了有关优化伺服组件的快速指南。

下载白皮书

使用我们的伺服配置工具减少交货时间

只需4个步骤,即可找到有关缆普伺服配置的文章,并下载相关产品数据表!

查找与SIEMENS®,Lenze,Rockwell和SEW等其他制造商的伺服配置兼容的缆普替代产品。只需访问我们的数字伺服配置器工具,即可在几秒钟内找到合适的缆普产品文章!

  • 选择应用程序
  • 选择装配类型
  • 选择长度码
  • 下载产品参数
探索伺服配置器
Andreas Lapp先生在2019年汉诺威工业博览会上展示了智能电缆卷筒的原型。

使用智能电缆卷筒数字化库存管理

“我们希望协助客户在其公司中实现工业4.0。智能电缆卷筒通过使用准确的方法来调整仓库库存以满足实际需求,从而帮助使库存管理数字化。这样可以更好的节省成本和仓库容量。 ”

– Ralf Moebus 缆普工业数据通信产品经理。

缆普的创新型智能电缆卷筒在2019年汉诺威工业博览会上首次亮相。在Schildknecht和缆普之间的合作下,该智能卷筒可以部署在仓库中,使库存与实际需求精确匹配,从而节省了成本和存储容量。将传感器与蓝牙5或移动无线电技术以及eSIM卡的使用集成在一起,可以通过云端将重要信息传递到内部网络,以促进快速访问。

除了更好的简化了仓储任务外,该滚筒还通过可选的内置GPS检测功能进一步成为防盗保护的工具。当前正在探索其他具体的应用领域。

弯曲但不断裂

严格的测试确保高质量

为了确保我们电缆的最佳质量,缆普在内部测试了其所有产品的性能。在各种速度下,从极限弯曲半径测试到机械,化学和振动的测试,我们进行了数百万次弯曲循环。我们的电缆在批量生产之前都必须经受严格的耐久性测试。有特定质量和安全要求的客户也可以与我们联系以对其订单进行测试,并获得测试证书。

劣质电缆暴露在油和冷却剂中时可能发生的一些情况:
竞争对手电缆与缆普电缆
提示:查看适用于您应用的电缆属性,以避免不可逆转的损坏和不必要的电缆更换费用!

ÖLFLEX®已成为动力控制电缆的代名词。我们的柔性耐油电缆能够满足最高要求,即使在最恶劣的条件下也能承受。这些电缆被用于照亮意大利加尔达湖264米深处的潜水灯,甚至为埃及举世闻名的吉萨大金字塔通风。 我们经过性能测试的ÖLFLEX®电缆,其坚固设计提供了明显的应用优势,并且使用最先进的设备进行了测试,以确保符合UL标准。

了解更多