缆普集团公司在汉诺威工业博览会上展示了创新的电缆组件

缆普集团正在扩大其电缆装配工作,并为全球客户提供标准化业务,包括ÖLFLEX®CONNECT品牌的咨询。

缆普集团正在扩大其电缆装配工作,并为全球客户提供标准化业务,包括ÖLFLEX®CONNECT品牌的咨询。

缆普集团公司在汉诺威工业博览会上展示了创新的电缆组件
整体优于总和

斯图加特,德国,2016年4月26日

在2016年汉诺威工业博览会上,总部位于斯图加特的缆普集团 – 一家传统的家族企业 - 表明,它不仅生产优质电缆夹套与连接器,同时也是电缆装配的领导者。 缆普现在提升整体电缆系统装配这一业务,并将其所有的全球业务标准化,包括ÖLFLEX®CONNECT品牌的各种咨询业务。

“没有人比我们更了解缆普的产品,”Lapp Holding AG董事会技术官Georg Stawowy解释说。 “这就是为什么我们能够选择正确的组件,并确保整个系统都能运作顺利。 而且这也适用于全世界各地,我们具有当地联系和当地市场专业知识。”这种专业知识涵盖从为护套选择最佳质量的树脂和铜导线,到测试,最后是生产。如果需要的话,服务甚至包括工程定制的解决方案。 因此缆普能够满足许多工程客户的需求,他们希望更多地专注于他们的核心竞争力,并将其电缆系统的生产交付给专业合作伙伴。 “对系统解决方案的需求正在增长,”Georg Stawowy说。

当然,成品电缆可以来自许多公司,但是缆普的方法是独一无二的:作为制造商,缆普有针对组件与布线的专业知识。由于组件之间的完美互动以及缆普工程师的专家支持,客户可以享受最高质量的量身定制解决方案。 缆普集团Latin America and EMEA公司的CSO Matthias Kirchherr解释道:“凭借广泛的专业知识,缆普获得了许多行业制造商和行业协会的认可,包括机器人,食品和包装技术。” 此外,缆普已经拥有广泛的工程,生产和装配能力,并正在北美,欧洲和亚洲设立了相应的装配工厂。 它从2015年的5个工厂增长到2016年的12个。这意味着缆普现在在全球范围内更好地提供符合客户要求的电缆装配业务。

 

ÖLFLEX®CONNECT包括三个等级:
•ÖLFLEX® CONNECT CABLE - 传统电缆组件。这包括缆普的所有解决方案,如切割,标记,剥线和连接电缆 - 无论是标准化的流程还是符合客户的具体要求。
•ÖLFLEX® CONNECT SERVO预组装伺服电缆。在去年的汉诺威工业博览会上,缆普推出了一种创新的解决方案,其中电缆和连接器都实现半自动组装,这在质量,可用性和电磁兼容性方面具有优势。除此之外,屏蔽比现有解决方案强400%。到目前为止,这些符合西门子标准的组件已经与领先的机械制造商一起进入批量生产。在2016年汉诺威展会上,缆普还展示了这样符合Rockwell和SEW Eurodrive标准的组件。这些组件将在2017年进入批量生产。
•ÖLFLEX® CONNECT CHAIN - 完整电缆轨道的设计和组装。在这里,缆普还处理电缆和软管的集成,如果需要还可以在客户工厂组装。用于广泛行业的更复杂的解决方案也是可行的:例如有填充几吨重的钢缆索轨道。

 

Lapp还能够支持用于电动汽车的充电系统的定制组装,以及具有功能部件(例如电子部件)的系统。
 
完整的ÖLFLEX®CONNECT产品系列以及更多缆普创新产品将在汉诺威工业博览会的缆普展位(11号馆,C03展位)展出。

 

关于缆普集团

 

总部位于德国斯图加特的缆普集团是一家综合了解决方案,品牌化线缆产品以及连接技术的供应商。缆普的产品范围包括标准以及高柔性电缆,工业连接器和电缆夹套,定制的系统解决方案,对于未来的智能工厂自动化技术和机器人技术的解决方案,当然也包括技术配件。缆普集团的核心市场是工业机械和设备工程领域。其他主要市场分布在食品工业和能源以及汽车行业。

 

缆普集团自1959年创立以来一直保持着家族经营的模式。在2014/2015财年,缆普的营业额高达8.86亿欧元。它在全世界拥有超过3,300名员工,17家生产基地和39个销售子公司。同时它与100多家销售代理商有合作关系。